~GUI開発にお困りの方必見!PhotoshopデザインをローコードでRZ/Gに取り込めます~

图像
技術内容の理解活用

 

費用 (無料)   対象製品  RZ/Gシリーズ、RZ/Aシリーズ

開催日時/会場

2024年  5月 30日(木)13:30~15:00 オンライン 

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

  • 株式会社大阪エヌデーエス
  • ダイナコムウェア株式会社

受講をお勧めしたい方

  • LinuxベースのRZ/G製品でGPUを駆使したキレイで滑らかな液晶表示を製品仕様として検討されている方
  • RTOSベースのRZ/Aで2Dアクセラレータを駆使したキレイで滑らかなグラフィックス表示を製品仕様として検討されている方
  • ルネサスMCU製品のArm® Cortex®-Mコアを搭載した製品でグラフィックス表示をご検討されている方
  • さまざまな組み込みシステムのUIとして、全世界で5億台の使用実績のあるStoryboardに興味ある方

受講に必要な前提知識

  • マイコンの基本的な動作と、液晶ディスプレイ表示の基本的な動作に関する知識をお持ちであることが望ましい

内容

ルネサスRZファミリーの32および64ビットマイクロプロセッサ(MPU)は、高性能CPUコアと様々なアクセラレータや周辺機能により高解像度のヒューマンマシンインタフェース (HMI)を簡単に実装できます。
RZファミリーのなかで、「RZ/A」シリーズは、ルネサスMCUの使いやすさはそのままに、ルネサス独自のテクノロジとArm®エコシステムを組み合わせた、リアルタイム性/高速起動に優れたRTOSベースのMPU製品であり、「RZ/G」シリーズは、Arm® Cortex® アーキテクチャのLinux OS をサポートし、豊富なグラフィックスを備えたハイエンド HMI アプリケーション、安全な高速インタフェースを備えた高性能 IoT エッジおよび IoT ゲートウェイに最適です。

本セミナーでは、これらのルネサス製品(RZ/A, RZ/G)に対応した開発ツール、かんたん組込みGUI「Storyboard」を、大阪エヌデーエス社より紹介いたします。組込みGUI開発ツールStoryboardは、PhotoshopやSketch、また最新のver8.1ではFigmaからクリック一つでデザインを取込みます。
画面遷移など設定のほとんどを最小限のコーディングでUI構築が可能な次世代型ローコードツールで、簡単にスマートフォンのようなカスタマーエクスペリエンスを実現します。3Dモデルの取り込みにも対応しますので、GPUを使った美しい描画が可能になり、さまざまな組込みシステムのUIとして、全世界で5億台の使用実績があり、産業機器や家電、OA機器の液晶ディスプレイや操作パネル、音響機器やPOS端末などのGUI開発において、新たなソフトウェアプラットフォームとしての採用検討にお役立て頂けます。

また、StoryBoardは、RZなどのMPUだけでなく、Arm® Cortex®-Mコアを搭載したルネサスMCU製品の一部製品にも対応しており、MPUからMCUまで一貫したUI開発を行うことができます。是非、ルネサスMCU製品でのグラフィックス表示をご検討されている方もご聴講ください。

カリキュラム

  1. ルネサスより Storyboard対応製品(RZ/GおよびRZ/Aシリーズ製品)のご紹介
  2. 大阪エヌデーエス様よりStoryboardのご紹介
    ○大阪エヌデーエス社ご紹介
    ○組み込みGUIツールStoryboardのご紹介
  3. Storyboard連携パートナーご紹介
    ○ダイナコムウェア株式会社による、組込みフォントDynafontのご紹介
  4. デモンストレーション
    ○RZ/Gシリーズの評価ボードでStoryboard動かしてみよう

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • なし

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • なし

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。 なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2024年 05月 30日(木)お申し込み