~オンデマンドセミナー いつでもどこでも受講可能~ 

图像
使い方説明

 

 

費用 (無料)   対象製品  RA4M1

開催日時/会場

2024年  1月 15日(月)~ 2024年  3月 15日(金)終日 オンデマンド 終了しました

  お申し込み受付の締切は、2024年2月29日(木)23:59となります。

受講をお勧めしたい方

  • はじめてマイコンを触る方
  • マイコン異業種の方
  • マイコンを学ぼうとしている学生(半導体を使う業界の就職前に)

受講に必要な前提知識

特になし
演習では、Arduino言語(C++をベースにしたプログラミング言語)を使用します。C言語やC++言語を習得していると、より理解が深まりますが、これらの言語を知らなくてもサンプルを真似ていただくことで、一連の流れを体験していただけます。

内容

ご注意
ボードプレゼントキャンペーンとして実施しました同名のセミナーと同じ内容です。ボードプレゼントキャンペーンのセミナーは定員となり申込を終了しましたが、「手元にArduino UNO R4 Minimaがあるので、動画だけでも視聴したい」とのご要望を受け、新しいセミナーとして申込を再開しました。

本セミナーでは、テキストと動画を見ながら、Arduino UNO R4 Minimaを使ってマイコン開発の基礎の基礎を学べます。
Arduino UNO R4 Minimaオンラインショップ等で購入いただけます。

Arduinoは「エレクトロニクスやプログラミングの知識がない学生などがデジタル制御ができること」を目標としたプロジェクト/コミュニティであり、現在、世界で最も普及している電子工作環境のひとつです。Arduino製品はインターネット上にも様々な情報が公開されており、マイコン初心者でもやりたいことがすぐに学べます。

マイコンのプログラミングでは「はじめの一歩」といわれるLチカ(LEDの点滅)があります。本セミナーでは、このLチカの考え方、Arduino IDE上でのプログラムの書き方、作成したプログラムをボードに書き込んで動かすまでの一連の流れを体験できます。

カリキュラム

  1. はじめに
  2. Arduino IDEのインストールと初期設定
  3. Arduinoでマイコン入門
  4. 演習. Lチカプログラムの作成
  5. ライブラリの追加
  6. 次の一歩
    6.1 PWM制御
    6.2 周期割り込み
    6.3 アナログ値の読み込み
    6.4 OLEDへの文字表示
    6.5 チャタリング除去
    6.6 まとめ
  7. 各種デモ(HIDサンプル, OLEDサンプル, トレンドグラフ表示)
  8. 付録

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • 開発環境: Arduino IDE 2.1.1
    Arduinoボードに書き込むプログラムの開発ソフトです。C言語風の「Arduino言語」によってプログラムを制作・コンパイル・デバッグし、それをArduinoボードに転送することができます。
    我々ルネサスが提供するRAマイコンの開発環境であるFSP(e² studio)でもプログラム開発はできますが、プロ用として提供されている環境ではハードルが高いと感じている方は本Arduino環境を体験ください。
  • 演習ボード: Arduino UNO R4 Minima
    たくさんの入出力端子を持つArduino製マイコンボードです。入出力端子を使って拡張することで、LEDやモータ制御、スイッチやセンサの状態検知ができます。Renesas RA4M1マイコンが搭載されています。

    Arduino UNO R4 Minimaの配布はありません。オンラインショップ等で購入いただけます。

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

受講者演習環境と同じ

受講環境

本セミナーお申込み受付後にテキストと動画(オンデマンドで配信)のURLをご連絡します。別途、Arduino UNO R4 Minimaをご用意いただくことで、実機を使ってツールの操作を体験いただけます。

ご質問については以下URLの「サポート問い合わせ」より問い合わせいただけます。
[email protected]


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2024年 01月15日(月)~ 2024年 03月15日(金)