~商用レベルの組み込み用ミドルウェアAzure RTOSを量産まで無料でご利用いただけます~

图像
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  RZ/A3UL

開催日時/会場

  • 2023年 09月 06日(水) 13:30~15:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

  • グレープシステム株式会社

受講をお勧めしたい方

  • Azure RTOSの基礎知識とRZ/A3ULでの活用術を知りたい方
  • RZ/A3UL EVKプラットフォームで動くAzure RTOSサンプルに触れてみたい方
  • 商用レベルの組み込み用ミドルウェアを量産まで無料でご利用いただけるAzure RTOSにご興味ある方

受講に必要な前提知識

  • 特に前提知識は必要ありません。

内容

ルネサスエレクトロニクスRZ/Aシリーズの新製品RZ/A3ULは、リアルタイム性に優れるRTOS(リアルタイムオペレーティングシステム)の利点を生かしながら、最大動作周波数1GHzの64ビットArm® Cortex®-A55コア搭載による高性能化が可能になります。シンプルでコンパクトな基板設計が可能なOctal-SPIメモリインタフェース(I/F)を搭載しました。加えて、高速DRAMを接続できるよう、DDR3L/DDR4メモリI/Fを搭載した製品もラインアップしました。RTOSは高速起動が可能なため、産業機器や家電、OA機器の液晶ディスプレイや操作パネル、音響機器やPOS端末などにおいて高速起動を容易に実現します。

本セミナーでは、ルネサスデバイスであれば無償でお使いいただけるAzure RTOSコンポーネントに関する基礎知識、およびRZ/A3UL EVKプラットフォーム上で動作するサンプルの動かし方をグレープシステム社より解説頂き、新たなソフトウェアプラットフォームとしての採用検討に役立てて頂けます。

カリキュラム

  1. ルネサスエレクトロニクスより
    • RZ/AシリーズRZ/A3UL、およびRZ/Aシリーズ向けAzure RTOSのご紹介
  2. グレープシステム株式会社様より
    • AzureRTOSの取り組みについて紹介
    • RZ/A3UL EVK用Azure RTOSサンプルを活用した動かし方のご紹介
      • 開発環境説明および各モジュールのライブラリ化
      • Azure RTOS ThreadX
      • Azure RTOS GUIX Studio と GUIX
      • Azure RTOS NetX
      • Azure RTOS USBX

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

特に必要なし

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

特に必要なし

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2023年 09月 06日(水)