中級

対象製品  マイコン全般

費用
2023年度  テキスト無し 33,000円(税込)
2024年度  テキスト付き 37,400円(税込)※PDFのテキストが付きます。
       テキスト無し 33,000円(税込)

マイコンを使った組み込みシステムで使用する代表的な周辺機能の仕組みと制御方法および制御時に注意すべきポイントを学ぶことができるコースです。

※期間中、リアルタイムQ&A日をTeams会議にて設定いたします。        
 ご質問や講師と直接お話になりたい方は、ぜひご参加ください!

图像
マイコン周辺機能プログラミング入門 EQポータル画面

 

視聴可能期間:2週間(営業日以外も視聴可能)

2023年度

2023年  5月10日(水)~  5月23日(火)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:5/22(月)時間:13:30~17:00)   
※お申し込み受付の締切は 2023年 5月 8日(月)17:00 となります。

2023年  7月25日(火)~  8月 7日(月)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:8/3(木)時間:13:30~17:00)  
※お申し込み受付の締切は 2023年 7月21日(金)17:00 となります。

2023年 10月17日(火)~ 10月30日(月)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:10/27(金)時間:13:30~17:00)   
※お申し込み受付の締切は 2023年10月13日(金)17:00 となります。

2024年度

2024年  1月16日(火)~ 1月29日(月)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程: 1/26(金)時間:13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2024年 1月12日(金)17:00 となります。

2024年  3月27日(水)~ 4月 9日(火)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:4/8(月)時間:13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2024年 3月25日(月)17:00 となります。

2024年  6月17日(月)~ 6月30日(日)終日 オンデマンド
(リアルタイムQ&A日程:6/25(火)時間:13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2024年 6月13日(木)17:00 となります。

受講をお勧めしたい方

  • これからマイコンを使った組み込みシステムのソフトウェア開発を目指す方にお勧めします

受講に必要な前提知識

  • マイコンの基本知識と電子回路の基礎知識およびC言語のプログラミング経験

※事前に組み込みC言語入門~文法編~コース、マイコン入門コース、組み込みC言語入門~実装編~コースの受講を推奨します。

内容

マイコンに内蔵される代表的な周辺機能の仕組みと制御方法および制御の際に注意すべきポイントなどを解説します。        
ターゲットマイコンとして、Renesas RX600シリーズ RX651を例に解説します。        
"ドライバ" を開発される方はもちろん、上流のアプリケーションを開発される方でドライバの仕組みや役割を知りたい方にも最適なコースです。        
プログラミングはC言語を使用します。        
指定ボード※をご購入いただければ、お客様が作成いただいたプログラムをボード上で実際に動作させ、理解を深めることができます。

※HSBシリーズ マイコンボード HSBRX651F144A およびオプションI/Oボード HSBRX65-IO-BOARD(株式会社北斗電子製)        
 URL:https://www.hokutodenshi.co.jp/7/HSBRX651F144A.htm

動画 総再生時間        
■講義部:約5時間32分        
■演習部:約13時間50分

カリキュラム

  1. I/Oポート        
    ○I/Oポートの仕組み ○RXのI/Oポート
  2. 割り込み        
    ○割り込み ○RXの外部割り込み ○多重割り込み
  3. タイマ        
    ○タイマ機能 ○RXのインターバルタイマ ○制御プログラム例1 ○RXのタイマによるパルス出力 ○制御プログラム例2
  4. A/D変換        
    ○A/D変換の仕組み ○RXのA/Dコンバータ ○制御プログラム例
  5. シリアルコミュニケーションインタフェース        
    ○シリアル通信の仕組み ○RXのSCI ○制御プログラム例
  6. ダイナミック点灯        
    ○ダイナミック点灯の仕組み ○制御プログラム例
  7. キースキャン        
    ○キースキャンの仕組み ○制御プログラム例
  8. パルスモータ        
    ○パルスモータの仕組み ○制御プログラム例

受講環境

本セミナーは、Jストリーム社のEQポータルによるオンデマンド動画配信です。        
ご覧いただくためにはインターネット接続環境およびWebブラウザーが必要です。

演習環境

  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ        
    ※ルネサス統合環境、RXファンミリ用C/C++コンパイラパッケージおよび演習問題については無償となりますので、セミナーお申し込み後 [email protected] より送られます「受講案内メール」にてダウンロード先URLをご案内いたします。
  • Renesas E2エミュレータLite
  • HSBシリーズ マイコンボード HSBRX651F144A (株式会社北斗電子製)+        
    オプションI/Oボード HSBRX65-IO-BOARD (株式会社北斗電子製)
  • PM型ステッピングモーターPF25-48C1(日本パルスモータ株式会社製)

※E2エミュレータLite、北斗電子製マイコンボードなどにつきましては有償となりますので実機での動作確認をご希望のお客様は、お手数ですが別途ご購入をお願いいたします。

テキスト

テキストの一部が閲覧できます ⇒ マイコン周辺機能プログラミング入門 コーステキスト (PDF) 9,966KB

  • テキスト付きコース
    動画で使用しているテキストのPDFをダウンロードいただけます。
    ダウンロードURLについては、別途メールにてご案内いたします。
     
  • テキストなしコース
    テキストデータはダウンロードできませんので、ご入用の場合は別途冊子をご購入ください。
    お申込みはこちら

セミナーお申し込み後

お申し込み締め切り後に幣センターにてお客様情報を登録いたします。登録完了後、動画視聴用のIDとパスワードを記載した        
メールがJストリーム社のEQポータル会員管理システムから自動送信されますので、紛失いたしませんようご注意ください。        
メール到着後はサイトへのログインが可能かご確認ください。        
※送信されるメールはルネサスからのアドレスではなく、[email protected] から送信されます。        
お客様によっては迷惑メールフォルダなどへ転送されてしまう可能性もございますので、その旨ご確認をお願いいたします。

メール到着後はサイトへのログインが可能か確認いただき、コース内で公開しております『ガイダンス』をご覧ください。 なお動画本編の試聴につきましては、視聴開始日時になるまで閲覧はできませんので、お含みおきください。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2023年 05月10日(水)~ 05月23日(火)

2023年 07月25日(火)~ 08月07日(月)

2023年 10月17日(火)~ 10月30日(月)

2024年 01月16日(火)~ 01月29日(月)

2024年 03月27日(水)~ 04月09日(火)

2024年 06月17日(月)~ 06月30日(日) テキスト付き お申し込み テキストなし お申し込み