中級

対象製品  マイコン周辺全般

費用
2023年度  テキスト無し 22,000円(税込)
2024年度  テキスト付き 26,400円(税込)※PDFのテキストが付きます。
       テキスト無し 22,000円(税込)

マイコンを含む全ての電子機器に不可欠な電源回路の基礎を学ぶことができるコースです。
DC-DCコンバータの回路設計(回路の各パラメータの設計)についても理解が深まります。
なお本セミナーにつきましては、測定機器を使用したお客様による実験実習はございません。
(講師による実験デモ映像がございます。)

※期間中、リアルタイムQ&A日をteams会議にて設定いたします。
 ご質問や講師と直接お話しになりたい方は、ぜひご参加ください!

图像
電源回路基礎のEQポータル画面

 

視聴可能期間:2週間(営業日以外も視聴可能)

2023年度

2023年  5月 29日(月)~  6月 11日(日)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:6/8(木)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2023年 5月25日(木)17:00 となります。

2023年  9月 12日(火)~  9月 25日(月)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:9/21(木)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2023年 9月 8日(金)17:00 となります。

2023年 11月 21日(火)~ 12月  5日(火)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:11/30(木)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2023年11月17日(金)17:00 となります。

2024年度

2024年  2月 20日(火)~  3月  5日(火)終日 オンデマンド 終了しました
(リアルタイムQ&A日程:2/29(木)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2024年 2月16日(金)17:00 となります。

2024年  5月 14日(火)~  5月 27日(月)終日 オンデマンド 
(リアルタイムQ&A日程: 5/23(木)13:30~17:00)
※お申し込み受付の締切は 2024年 5月10日(金)17:00 となります。

受講をお勧めしたい方

  • 電子回路の設計に携わる方やデジタル回路技術者でアナログ回路技術を身につけたい方にお勧めします。

受講に必要な前提知識

  • トランジスタ増幅回路およびオペアンプ増幅回路の動作が理解できるだけの知識が必要です。
  • 事前に電子回路入門コースの受講を推奨します。

内容

現在の電子機器の内部では様々な電圧で動作する回路やICで構成されていることが多く、給電された電圧をリニアレギュレータやDC-DCコンバータで変換して供給する方式(POL)となっています。
本コースでは、主なDC電圧変換回路の動作原理と設計の概略を中心に解説し、リニア方式、スイッチング方式、リニアレギュレータの動作原理と回路設計および設計上の注意事項などを学習します。

動画 総再生時間:約9時間11分

カリキュラム

  1. 電源回路の必要性
    ○電源回路の必要性 〇電源回路によく使われるパワーデバイス
  2. リニアレギュレータ
    ○電源回路の種類と部品の振る舞い ○リニア電源方式 ○シャントレギュレータ ○3端子レギュレータの作成
  3. DC-DCコンバータ
    ○スイッチング電源の原理と動作 ○制御回路の基礎 ○電子負荷の概要と使い方 ○DC-DCコンバータ実験デモ
  4. デジタル電源の実験と特性測定
    ○デジタル制御電源の概要 ○PWM信号のキャリア周波数と分解能 ○パワー回路の概要と回路の考え方 
    ○デジタル電源の動作確認と特性測定
  5. AC電源の基礎
    ○AC電源の概要 ○PFCとは ○リニア電源を作る

受講環境

本セミナーは、Jストリーム社のEQポータルによるオンデマンド動画配信です。
ご覧いただくためにはインターネット接続環境およびWebブラウザーが必要です。

テキスト

テキストの一部が閲覧できます ⇒ 電源回路基礎 コーステキスト (PDF) 2,273 KB

  • テキスト付きコース
    動画で使用しているテキストのPDFをダウンロードいただけます。
    ダウンロードURLについては、別途メールにてご案内いたします。
     
  • テキストなしコース
    テキストデータはダウンロードできませんので、ご入用の場合は別途冊子をご購入ください。
    お申込みはこちら

セミナーお申し込み後

お申し込み締め切り後に幣センターにてお客様情報を登録いたします。登録完了後、動画視聴用のIDとパスワードを記載した
メールが Jストリーム社のEQポータル会員管理システムから自動送信されますので、紛失いたしませんようご注意ください。
メール到着後はサイトへのログインが可能かご確認ください。
※送信されるメールはルネサスからのアドレスではなく、[email protected]から送信されます。
お客様によっては迷惑メールフォルダなどへ転送されてしまう可能性もございますので、その旨ご確認をお願いいたします。

なお動画本編の試聴につきましては、視聴開始日時になるまで閲覧はできませんので、お含みおきください。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2023年 05月29日(月)~ 06月11日(日)

2023年 09月12日(火)~ 09月25日(月)

2023年 11月21日(火)~ 12月05日(火)

2024年 02月20日(火)~ 03月05日(火)

2024年 05月14日(火)~ 05月27日(火)テキスト付き お申し込みテキストなし お申し込み