这是一个详细讲解嵌入式系统的基础讲座。对于今后想成为工程师的读者来说是一个学习机会,而对于现役工程师来说是一个复习机会。
学好嵌入式系统
电路入门
我们周遭所使用的所有电子设备均通过电流来控制其运行,而电流的连通则需要电路的支持。
通过在电路上搭载各种元器件,我们可实现由简单到复杂的各种操作。
为了能够更好的理解电路,首先让我们来了解一下构成电路的各个元器件的工作特性。
LET′S TRY“嵌入式编程”
单片机入门
有了电子电路和数字电路的基础知识,就可以开始学习嵌入式系统的核心元件-单片机。从本期开始我们将为大家介绍单片机的基础知识。
在单片机入门系列讲座中,首先学习单片机的基本构成和工作原理、以及外围功能电路,然后,挑战一个实际单片机的运行。
USB PD
了解这个改变生活的技术
什么是 USB PD (Power Delivery)? 它如何被广泛地应用?为什么它成为近期热门讨论话题? 让我们从基础开始了解,并回答所有这些问题。
BLDC 电机入门
理解高效率电机的原理及正确的使用方法
高效和优良可控性的无刷直流(BLDC,无刷直流)电机(又名永磁同步电机)时代。 我们将介绍BLDC电机旋转的原理和控制技术。