RZ/V2L 评估板套件
该评估板套件适用于评估 RZ/V2L。 RZ/V2L 评估板套件由模块板 (SOM) 和扩展板组成。 此外,产品附带MIPI摄像头模块 (MIPI CSI)。 扩展板通常适用于按照 SMARC v2.1 标准制备的 RZ/G2L,RZ/G2LC,RZ/G2UL,RZ/V2L模块 (SOM)。...
This product provides OpenCV Accelerator Support Package for RZ/V2L.
Please read the Release Note included in this first when you use the package.
[Feature]
OpenCV Accelerator Software
[Note]
The following packages is required to use this product.
Feb.26,2024: OpenCV Accelerator Support Package V1.10
该评估板套件适用于评估 RZ/V2L。 RZ/V2L 评估板套件由模块板 (SOM) 和扩展板组成。 此外,产品附带MIPI摄像头模块 (MIPI CSI)。 扩展板通常适用于按照 SMARC v2.1 标准制备的 RZ/G2L,RZ/G2LC,RZ/G2UL,RZ/V2L模块 (SOM)。...