瑞萨 RZ/T2M 入门套件+
瑞萨 RZ/T2M 入门套件+ 是 RZ/T2M MPU 的一款评测和开发套件。 由于它具有板载仿真器,您只需将附带的数据线连接到 PC 即可开始评测。 该评测板包含千兆以太网 PHY 和八进制闪存等多功能 IC,您可以在没有扩展板的情况下完全评测功能。
The Zephyr Project is a Linux Foundation hosted Collaboration Project. It’s an open-source collaborative effort uniting developers and users in building a best-in-class small, scalable, real-time operating system (RTOS) optimized for resource-constrained devices, across multiple architectures. Renesas is a member of the Zephyr project with support for the RZ/T2M Starter Kit+ and expanding to the RA MCU and RZ MPU families.
瑞萨 RZ/T2M 入门套件+ 是 RZ/T2M MPU 的一款评测和开发套件。 由于它具有板载仿真器,您只需将附带的数据线连接到 PC 即可开始评测。 该评测板包含千兆以太网 PHY 和八进制闪存等多功能 IC,您可以在没有扩展板的情况下完全评测功能。