电源管理是现代电子设备的一个重要层面。 随着电子设备的电源要求不断提高,高效的电源管理已成为一种必要,而Power MUX负载开关 是有助于有效进行电源管理的创新解决方案之一。
在应用當中,两个不同电源轨需要在通用负载上工作時,可以使用两个单通道负载开关、或1个双通道负载开关或电源多路复用器。 然而,在此类应用中使用单/双通道负载开关会不同程度地增加实现切换控制、过流、过/欠压保护等方面的难度。 SLG59H1405V 有助于完全避免这些不便,并在电源轨控制方面提供额外的灵活性。
除了现有的 SLG59H1401C和SLG59H1403C PowerMUX负载开关外,瑞萨电子还在其产品组合中增加了新的SLG59H1405V PowerMUX 负载开关。 它是一款高性能负载开关,在关断状态下提供低RDSON和超低漏电流。 SLG59H1405V的主要特点在于它仅支持手动切换,并且在设备未使用时可以完全关断。 它用于处理高浪涌电流,并具有宽输入工作电压范围。 对于器件的通道 1 能够处理高达 3A 的连续电流,通道 2 则处理高达 1.25A 的连续电流,同时可以独立调整每个通道的过流限制阈值。SLG59H1405V PowerMUX 负载开关具有两个使能引脚,分别用于打开和关闭每个通道,从而降低待机功耗。 此功能还有助于实现通道 1 和通道 2 之间的手动切换。
作为实际应用的示例,考虑到两个不同的电源为便携式设备供电:USB 充电器或无线充电器。 根据哪个电源具有更高的优先级,微控制器(MCU)可以自动控制PowerMUX去启用相应的通道。 例如,如果设备使用USB充电器供电并且突然断开连接,则MCU将自动将设备切换到另一路可用的电源。 在SLG59H1405V中,切换是通过使用理想的二极管拓扑实现的,这有助于在可用电源之间实现完全无缝的切换,而无需使用大负载电容。
使用SLG59H1405V PowerMUX 负载开关的主要优点之一是它易于使用,并且可以集成到广泛的应用中。 凭借其低RDSON、低漏电流和仅仅 2mm x 2.5mm的 FC-QFN 封装,它是一款高性价比、节省空间及可靠的电源管理应用解决方案。
使用SLG59H1405V PowerMUX 负载开关的另一个优势是,它提供多种保护包括短路、过流、过温、过压/欠压保护。 这些内置保护功能有助于防止损坏整个电子设备。
总括来说,如果您正在寻找一种高效可靠的方法来管理电子设备中的电源,瑞萨电子的SLG59H1405V PowerMUX 负载开关会是一个出色的解决方案。 它非常适合用于电池供电设备、USB接口和其他低压应用,并且提供了一种简单有效的方法来控制设备的电源。