已发布: 2023年6月30日

在对搭载有单片机的系统进行验证的过程中,是否有过期望的动作无法实现,而且查明原因需要花费大量时间的经历?本次我们将为您介绍如何利用FAQ来查找解决技术问题的线索。

瑞萨汇总了以往技术支持窗口收到的咨询中出现频率较高的问题并发布在网站上供大家查阅,目前,RX家族单片机相关FAQ的登记数量约有500条。大家可通过以下方法找到目标FAQ:

(1)使用FAQ页面的搜索引擎
(2)从相关的周边功能类别中查找
(3)利用FAQ列表

例如,在面对UART通信的终端无输出信号的情况时,想要查找问题发生的可能原因。如果使用上述的方法(1)或方法(2),在搜索结果的众多FAQ中,逐个阅读可能相关的标题,或者查看每个标题的内容,这个过程可能会有些麻烦。在这种情况下,方法(3)的SCI故障排除集将会非常方便。故障排除集将串行通信中的问题症状和FAQ编号精简地整理在一起,使得寻找目标FAQ变得更加容易。此外还提供有图形LCD控制器相关列表,欢迎参考。

另外,大家是否有过“单片机误操作,但现象重现条件不明,进而导致无法确定原因”这种令您感到非常困扰的经历?根据最近的询问趋势,我们发现很多用户在进行调试时遇到困难。考虑到这一点,我们今年新发布了关于调试方法的FAQ。本方法在查明原因的每个阶段,从划分问题到究明原因,除了常规方法,还详尽地汇总了调试功能的使用方法和程序的确认点等。在进行调试时,您可以参考本FAQ,查看是否有未实施的项目,或者是否存在可能成为解决问题关键的项目等。

在FAQ页面,我们分析了最近的询问内容趋势,提供了必要的信息,并准备了列表等,以提高便利性。希望这些能够对广大客户的技术支持有所帮助。最后,欢迎大家多多使用我们的FAQ页面。