图像
Kenji Ozeki
Kenji Ozeki
IoT Product Marketing
已发布: 2023年4月10日

微控制器(即单芯片微型计算机,以下简称“单片机”)硬件手册对于配备有单片机的产品开发来说非常重要,是必须阅读的资料。但事实是,随着单片机功能的复杂化,手册的页数也会大幅增加,内容也会变得复杂。

内容越复杂,关于手册内容的疑问也就越多。另外,对于首次开发单片机的人来说,所有的文字看起来都犹如天书。

我们会继续提高手册自身的可读性,但为了尽可能完善现有手册的可读性,我们根据客户对硬件手册的常见问题,在硬件手册使用指南中补充了相应的阅读方法。

另外,即使是同样的表述,不同公司也会有不同的含义,所以我们希望大家能够通过本硬件手册使用指南理解RX是如何定义的。

本指南重点介绍了硬件手册中最重要的电气特性,特别是最大绝对额定值、建议运行条件和DC特性项目。
本资料将进一步对AC规格、各类外围功能以及内容进行完善。

记载内容如下。

图像

上图是最大绝对额定值的例子。
此处所述的输入电压标记方法等内容,相对来说存在较多的疑问。
例如,“-0.3~VCC + 0.3(最大4.0)”,如果只有这一句话,很难明白其含义是什么。本资料的目的正是针对那些需要具体说明的部分加以补充,以便您能更好地理解。

更快、更准确地了解硬件手册的内容将有助于提高产品开发的时间效率,防止基板开发后才能发现的各种缺陷。

下载不同产品的硬件手册时,即可在下方相关文件处找到本资料。 (位于所要下载硬件手册的下方,仿佛助手一样对硬件手册进行补充说明)

图像

强烈推荐您一并下载阅读,以随时查看,进而确保RX开发周期一切顺利。

RX系列产品页面