Lars Mickan
Lars Mickan
Business Development Manager

在工业自动化的未来中,工业以太网通信协议对于将数字通信的优势应用于物联网或工业4.0应用变得越来越重要. 机器对机器的通信对于实现IoT或Industry 4.0的应用是必需的,因此所有将来使用的机器都应能够通过工业以太网协议进行通信。 这些协议基于国际标准,并确保机器以相同的语言进行通话。 这提供了许多优势,例如易于调试,易于设备更换或设备诊断,这也是终端用户组织所要求的.

那么,R-IN32M3工业以太网模块解决方案如何满足市场需求,并提供一个让您“一石三鸟”的解决方案呢?

1.    多协议支持可提供灵活性并降低成本
瑞萨电子的R-IN32M3工业以太网模块在一个模块硬件中支持工业以太网协议PROFINET,EtherNet/IP™,并计划在不久的将来扩展到支持EtherCAT®,通过此模块就可以兼容并升级到EtherCAT®, 包括许可费用在内的所有三个协议都以一种价格打包到一个模块中.

图像
i-rj45-module

2.    轻松的移植路径是对于未来解决方案的优势 
应用程序控制器与模块解决方案的物理连接是通过SPI接口完成的。 该应用程序软件将与瑞萨应用程序接口相连,从而提供了向其他瑞萨MCU解决方案的简便移植途径。 R-IN32M3模块硬件是双端口RJ45以太网口连接,这样就可以轻松进行模块硬件的设计,几乎不需要进行PCB布线或修改现有外壳的工作,并且可以轻松移植到将来的瑞萨MCU解决方案.

3.    致力于加速开发并缩短产品上市时间 
瑞萨电子的R-IN32M3工业以太网模块具有一个解决方案套件,其中包括Synergy S7入门套件的应用示例源代码以及相应的设备驱动程序文件(GSDML,EDS和ESI)的源代码。 基于Microsoft Window的工具链为配置和更新模块固件, 以及建立与模块的工业以太网通信提供了一种简便的方法.

图像
r-in32m3-ethernet-board

R-IN32M3模块和解决方案套件均可在2020年8月购买,有关更多信息,请访问 R-IN模块网页

Log in or register to post comments