图像
Ron Koh
Ron Koh
RX Marketing Leader
已发布: 2021年7月12日

许多应用和产品需要在市场上长期存在, 需要有组件供应才能支持它们10年甚至更长生命周期。这尤其适用于汽车,医疗和工业自动化等应用。

瑞萨电子通过产品长期供货计划 (Product Longevity Program – PLP)来满足这一要求, 尤其是它的微控制器。它是任何嵌入式应用的大脑,不像存储器和分立部件,微控制器不太可能找到100%兼容的替代品。

今天,我想向您介绍瑞萨电子RX 微控制器的PLP以及在哪里可以找到更多详细信息,如产品供应的终止日期等。RX MCU在此PLP计划下拥有七百多个器件。所有采用LQFP封装的RX通用微控制器 (从48引脚到176引脚) 都支持至少15 年的PLP,BGA和 LGA封装支持10年的PLP。下面显示了参与PLP的RX MCU的阵容。

图像
RX Lineup

您可以在每个MCU系列产品的网页上查看RX MCU PLP产品。参见下图示例。

图像
RX product options

单击此处了解有关瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP)的更多信息。
单击此处查看RX微控制器PLP 网站。