如何为您的电机控制系统增加更多价值
如今,电机控制系统需要更高的性能、更低的功耗和更多的功能,包括智能操作。 除了精确的电机控制外,系统还需要能够同时执行应用程序、与其他设备通信以及检测操作异常。 此外,这些系统需要安全设计以及网络连接的安全措施。
为了帮助设计人员满足这些要求,瑞萨电子在32位RA微控制器家族中新开发了 RA8T1 电机控制 MCU 产品群。 RA8T1 器件采用最新的高端 Cortex-M® 类内核,可实现精确的电机控制,并有助于提高整体系统能效。 除了性能之外,RA8T1 还提供丰富的优化特性,使设计人员能够在其系统中拓展附加功能。 将优化的电机控制产品线扩展到满足低端到高端电机系统需求的产品线,并利用通用的开发工具和软件,实现设计的可扩展性。
RA8T1 MCU 基于 Arm® Cortex-M85® 内核构建,工作频率高达 480MHz,提供高达 2MB 闪存和 1MB SRAM(包括 TCM)的大内存选项、支持互补 PWM 输出的 16 位/32 位定时器、12 位 ADC(包括 3 通道采样和保持)、 以及用于电机控制的高速模拟比较器。 连接功能包括以太网 MAC、CAN FD、USB 2.0 全速模块、SD/MMC 主机接口和 I3C。 此外,Armv8.1-M 架构支持 Helium 技术,可显著提高 AI/ML 计算性能,并支持 Pointer AuthentiCation 和 Branch Target Identification (PACBTI) 和 TrustZone® 以增强安全性。
RA8T1 的一个关键优势是其高性能。 使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 示例代码时,RA8T1 的电机控制处理时间约为现有 Cortex-M33 产品的三分之一。 而且通过使用 TCM 可以在 RA8T1 中进一步最大化 Cortex-M85 的卓越性能。 请参见图2。
通过以这种方式压缩电机控制的处理时间,可以在终端系统中拓展其他功能。 例如,让我们看一个预测性维护示例。 该演示使用瑞萨电子 e-AI 软件,通过 256 次快速傅里叶变换 (FFT) 转换分析了 A/D 转换器捕获的电机电流,并使用 TensorFlow Lite 作为推理引擎检测电机行为中的异常情况。 在此过程中,由于 RA8T1 支持 Helium 技术,因此实现的推理时间比现有 Cortex-M7 器件快 5.3 倍,可以更有效地执行。
除了预测性维护外,RA8T1 还可以为系统添加更多功能,例如网络连接、安全功能、安全性等。
利用上述特性,RA8T1 适用于工业自动化、楼宇自动化、智能家居、消费类产品和医疗设备等广泛市场的电机/逆变器控制系统。
工业自动化
- 交流驱动器/通用逆变器
- 线型输送机
- AGV 自动导引车 /AMR 自主移动机器人
- 压缩机
楼宇自动化
- HVAC
- 太阳能逆变器
- 电梯
- 泵
- 风扇
智能
家居
- 空调
- 洗衣机
- 冰箱
- 洗碗机
- IH电饭煲
- 吸尘器
消费产品
- 无人机
- 电动自行车
- 割草机
- 电动工具
医疗产品
- CPAP机器
- CT扫描仪
- 临床设备
图 5. RA8T1 目标应用
与所有 RA MCU 一样,RA8T1 系列支持瑞萨 电子灵活配置软件包 (FSP) 以及广泛的开发环境,包括 MCK-RA8T1 电机控制评估套件、示例代码、QE for Motor 和 Renesas Motor Workbench。
有关更多详细信息,包括样品、评估套件、技术文档、示例代码和开发支持工具,请访问 RA8T1 产品页面。
额外资源
RA8T1 电机控制套件
灵活配置软件包 (FSP)
QE for Motor:电机应用开发辅助工具
Renesas Motor Workbench