图像
Li Junyi
Li Junyi
Staff Application Engineer
已发布: 2023年12月18日

在进入本文之前,如果你想更加了解DALI照明控制,可以先阅读下面的博客:
DALI照明控制:面向未来绿色建筑的可持续解决方案 | Renesas

物联网与DALI照明的结合

随着物联网(IoT)技术的发展,DALI照明系统也在进行显著发展。物联网的核心在于不同设备之间的相互连接和数据交换,将这项技术应用于DALI照明系统中,可以实现更智能的照明解决方案。包括将传感器技术整合到DALI照明系统中,以便于感知周围环境然后自动调整照明。
例如,使用光传感器可以实时监控室内自然光,然后相应地自动调整室内照明的亮度,从而补充光线。这种动态调整可以使室内环境更加均衡和舒适,同时还能实现节能。同样,利用人体传感器可以检测房间内是否有人,在有人时自动打开照明系统。这种自动化不仅提高了能源效率,也提高了使用者的便利性。因此,通过将物联网技术和DALI照明系统结合,可以实现更智能、节能且舒适的照明系统。

图像

相关规范和解决方案

为了更好得将物联网与DALI照明系统结合,DiiA1发布了30x系列规范。本次将着重解说Part301、302、303和304规范。

  • Part301(Push buttons):针对于按钮操作的输入设备规范
  • Part302(Absolute input devices):针对如音量控制或滑块条等输入设备规范
  • Part303(Occupancy sensors):检测人的活动或存在,并传达房间占有信息的输入设备规范
  • Part304(Light sensors):检测光线强度并传达照度信息的输入设备
图像
Source: standards - Digital Illumination Interface Alliance (dali-alliance.org)

这些规范对照明系统设计和功能上的影响:

  • 为输入设备提供了明确的要求: DALI规范明确了照明系统对输入设备(如开关、传感器等)的要求。这增强了系统的响应性和灵活性,提高了对各种情况的适应能力。同时,也提高了系统间的兼容性和可靠性。
  • 传感器和控制器的标准化: DALI系统正在推进传感器和控制器的标准化。这使照明系统能更有效地应对环境变化。例如,根据是否有人以及室内自然光的变化自动调整照明,从而实现更智能的照明解决方案。
  • 优化能源使用和降低成本: 通过促进能源的有效使用和降低运营成本,自动调整照明以减少不必要的电力消耗。这对于实现可持续发展目标(SDGs)也是非常重要的一环。

针对于DiiA发布的DALI照明系统的301至304规范,Renesas提供了相关的包括评估板、软体、应用手册、GUI等在内的解决方案。使客户可以更快速、方便地进行评估和产品开发。
相关产品请参考: RTK7RL23LMP00000BJ - RL78/G23 照明通信主板评估板 | Renesas

图像

除了支持30x规范的Control Device用评估板,Renesas还推出了内置拥有RL78史上最强大的处理性能的RL78/G24的Control Gear用评估板(RL78/G24 DC/DC LED Control Evaluation Board),可用于控制单个照明设备。同时,还可以与Control Device整合,构建完整的照明控制系统。

图像

作为DiiA的常规成员,Renesas积极参与新标准的讨论,并持续开发新的技术栈,以满足最新的照明控制需求。让我们利用Renesas的DALI解决方案,向实现未来的可持续和舒适的建筑迈出一步。

¹DiiA:Digital Illumination Interface Allianceの缩写,是一个行业组织,致力于推广和发展照明通信标准DALI。DiiA开发DALI的技术规范,并执行符合这些规范的产品认证计划。