图像
刘涛
刘涛
物联网及基础设施事业本部MCU市场部经理
已发布: 2021年11月25日

2021年11月17日,由电子发烧友主办的2021电机控制先进技术研讨会暨“2021年BLDC电机技术市场表现奖”年度颁奖盛典在深圳举行,瑞萨电子携32位变频控制RA6T1 MCU荣获“2021 年度 BLDC 电机控制器十大主控芯片”大奖。

图像
瑞萨电子荣获“2021 年度 BLDC 电机控制器十大主控芯片”大奖
图像
“2021 年度 BLDC 电机控制器十大主控芯片”

RA6T1是瑞萨电子于2020年推出的首次采用ARM内核的电机控制专用微控制器(MCU)。RA6T1 MCU产品具有丰富外设和基于AI的故障检测功能,是瑞萨成长迅速的Arm®架构RA产品家族的最新成员,也是首批针对家用电器、HVAC、太阳能逆变器和AC驱动器中电机控制的独特需求而设计的RA MCU。

RA6T1 MCU基于Arm Cortex®-M4内核,工作频率为120MHz,具备针对高性能和高精度电机控制进行优化的丰富外设。集成了高速模拟技术的外设功能,在提升电机控制性能的同时显著降低物料清单(BOM)成本。例如,单个RA6T1 MCU可同时控制多达两个无刷直流(BLDC)电机。此外,针对TinyML应用的Google TensorFlow Lite Micro框架为RA6T1 MCU增加了增强型故障检测功能,为用户带来智能、易用、高性价比的无传感器电机系统,以进行预测性维护。

RA6T1产品群的关键特性

  • 120MHz Arm Cortex-M4内核,内置浮点运算单元
  • LQFP封装,提供64引脚至100引脚
  • 64KB RAM,提供256KB至512KB闪存
  • 具有先进功能的32位PWM计时器,包括支持7种互补PWM模式的载波生成
  • 高分辨率PWM输出模式下可达到最小260皮秒的分辨率。
  • 高速12位ADC,最高速度为0.4µsec,并具有采样/保持功能,允许同时采集3分流电流
  • 6通道可编程增益放大器
  • 支持IEC 60730的家用电器功能安全标准
图像
RA6T1

瑞萨还为使用RA6T1 MCU开发电机控制解决方案的开发人员提供全新瑞萨解决方案入门套件(RSSK)。RSSK可实现简单的电机控制调试功能,并允许用户即刻开始评估其电机控制设计,执行实时分析和调整,从而加速开发。这款易用电机解决方案包括RA6T1 CPU卡和48V兼容变频板、用于电机工作台的GUI工具,以及与灵活配置软件包(FSP)对应的三分流无传感器矢量控制示例程序。使用RA FSP,用户可以轻松地将示例代码移植到自己的程序中。

RA6T1 MCU推出一年来就凭借优异的性价比获得了广大用户的认可。瑞萨将在RA6T1的成功基础之上,继续完善RA电机类MCU产品线。最新的RA6T2拥有比RA6T1更高的性能和功能,即将于近期推出,敬请期待!