瑞萨电子和Green Hills软件公司合作开发网联驾驶舱演示车

Stock Price
Investor Relations

安全可靠的沉浸式数字汽车驾驶舱在CES® 2018国际消费电子展上亮相

2017年12月22日

2017年12月22日,日本东京、加州圣巴巴拉讯 — 全球领先的先进半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)与高可靠性实时操作系统和虚拟化技术的全球领导企业Green Hills软件公司今日共同宣布,两家公司在道奇公羊皮卡的基础上合作开发瑞萨电子网联驾驶舱演示车。在CES 2018国际消费电子展上,道奇公羊1500皮卡将分别陈列在两家公司的展区内,其采用多项新型沉浸式技术,集成了基于瑞萨电子 R-Car H3 汽车计算片上系统(SoC)的可量产汽车级硬件,以及Green Hills软件公司的 INTEGRITY® RTOS 和 INTEGRITY Multivisor™ 虚拟化技术,且安全可靠地整合了符合ISO 26262标准的关键安全应用与安卓信息娱乐系统和驾驶舱功能。R-Car H3是瑞萨电子开放式、创新性和可信赖的Renesas autonomy™ Platform先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶平台的一部分,可提供从云端互联到感知以及汽车控制的完整端到端解决方案。借助Renesas autonomy,瑞萨电子致力于在自动驾驶时代助力建设安全可靠的社会。

 

瑞萨电子网联驾驶舱演示车是一个用于在现实世界的限制及条件下,提供支持创新、集成和测试实车内硬软件组件的开发平台。与Green Hills软件公司等重要合作伙伴携手,瑞萨电子将继续向此平台集成新的软硬件组件,包括最新的虚拟化技术和安全系统。

 

 “依托瑞萨电子网联驾驶舱汽车,我们不仅将虚拟化技术和其它新一代功能变为现实,而且降低了汽车生态系统网联驾驶舱设计的复杂性和风险。随着汽车产业从原型车向量产转型,我们与Green Hills就此类集成式开发平台展开的合作,可以让我们为客户提供真正独特的价值主张。” 瑞萨电子汽车系统业务本部副总裁Amrit Vivekanand表示。

 

 “瑞萨电子与Green Hills拥有悠久的合作历史,共同帮助客户打造了多种成功的汽车系统。我们很高兴能够与他们在瑞萨电子网联驾驶舱汽车上开展合作。该演示车是一个展示INTEGRITY分离技术如何支持汽车制造商降低成本和复杂性,从而为多种车型打造软件定义驾驶舱的优秀平台。”Green Hills软件公司业务开发总监Matthew Slager如是说。

 

瑞萨电子网联驾驶舱展示车将传统和先进的驾驶舱系统集成到了单一可驱动汽车系统中,其中包括:

  • 数字广播
  • 多媒体
  • 导航
  • 驾驶员面部识别和偏好应用程序
  • 多操作系统(OS) 无缝共享显示
  • 车内功能,如HVAC等
     

在瑞萨电子网联驾驶舱汽车中,INTEGRITY RTOS及其Multivisor虚拟化扩展作为数字驾驶舱的可靠基础,使得通过ISO 26262标准认证的关键安全应用程序代码可以安全可靠地与通用代码或客户操作系统在R-Car H3 SoC共存,而免于相互干扰:

  • 作为INTEGRITY Multivisor的客户OS,基于Android™的中控台显示器配备了触摸屏多媒体、温度控制、导航、云端互联的汽车保养监测以及基于生物识别技术的驾驶员智能自定义配置。
  • 通过ISO 26262标准认证、安全的多功能虚拟仪表由3D GPU加速的OpenGL驱动,并且结合了INTEGRITY和客户OS内容
  • 可在安卓app与符合ISO 26262安全标准的虚拟仪表之间安全可靠共享GPU和图像显示

 

CES 2018 国际消费电子展将于2018年1月9日至12日在拉斯维加斯举行。届时,Green Hills将在其展位(LVCC北厅3110号展位)展示网联驾驶舱概念车。而瑞萨电子将在瑞萨电子先端自动驾驶测试车道、面向未来的解决方案展区展示网联驾驶舱演示车。

 

关于Green Hills软件公司

Green Hills软件公司成立于1982年,是物联网(IoT)软件的最大独立供应商。2008年,Green Hills INTEGRITY®-178 RTOS成为全球首款也是唯一通过NIAP(由NSA和NIST组成的美国国家信息保障合作组织) EAL 6+合格认证的高稳定性操作系统,这是软件产品可获得最高等级安全性认证。我们的开放架构集成式开发解决方案可满足深度嵌入式系统、绝对安全性与高可靠性应用的需求,包括军事/航空电子、医疗、工业、汽车、网络、消费以及需要工业认证解决方案的其他市场。Green Hills软件公司总部位于加州圣芭芭拉市,欧洲总部位于英国。更多信息,敬请访问 www.ghs.com

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、办公自动化、信息通信技术等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com

Green Hills、Green Hills徽标、INTEGRITY、MULTI和SuperTrace是Green Hills软件公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Renesas autonomy是瑞萨电子株式会社的商标。Android是Google LLC的商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。