汽车级Linux的标准参考平台采用瑞萨电子R-Car入门套件,可加速下一代联网汽车的IVI开发

R-Car入门套件支持最新的Unified Code Base 3.0 64位软件环境

2017年05月24日

2017年5月24日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,汽车级Linux(AGL)已将R-Car入门套件作为其一个软件开发的标准参考软件平台而采用。 AGL是一个合作的开源项目,将汽车制造商、供应商和技术公司聚集起来,为汽车应用构建基于Linux的开放软件平台,可以作为实际应用的行业标准。采用瑞萨R-Car入门工具包使软件开发人员能够轻松获取运行该项目开发的软件和硬件环境,快速、轻松地为下一代联网汽车开发车载信息娱乐(IVI)应用软件。

 

R-Car 入门套件支持AGL项目于2017年1月发布的Unified Code Base(UCB)3.0。R-Car入门套件还支持最新的64位软件开发环境,与之前的32位环境不同,前者允许将最新的IT解决方案(包括容器技术(注1))无缝应用于汽车应用。

 

此外,可与R-Car 入门套件一起使用、由瑞萨电子合作伙伴开发(注2)的两个IVI开发扩展板将于2017年7月推出。标准扩展板包括多个显示器及不同类型网络接口,高级套件提供的接口可扩展到多达八个摄像头输入及高速/大容量存储的通道。

软件开发人员可通过将作为行业标准的最新软件开发环境平台轻松开展IVI软件开发,并针对IVI开发进行优化。该平台由瑞萨电子构建的免费软件库和由190多家公司组成的R-Car生态系统提供的支持,使软件开发人员能够快速开发IVI应用软件并降低成本。

 

瑞萨电子将作为金牌赞助商参加于2017年5月31日在东京会议中心举行的汽车Linux峰会(ALS)。除了展示最新的AGL开发环境之外,瑞萨电子还将展示其连接到云端IT服务的最先进联网汽车驾驶舱。

 

汽车级Linux,Linux Foundation执行总监Dan Cauchy表示:“瑞萨是开源开发的积极支持者,充分预见到汽车级Linux将对整个行业的发展带来快速创新的影响。通过采用作为我们的标准参考平台之一的瑞萨电子R-Car入门套件,开发人员将能够使用AGL Unified Code Base快速轻松地开发应用程序”。

 

瑞萨电子汽车信息解决方案业务负责人副总裁铃木正宏表示:“很高兴我们的R-Car入门套件被致力于创建业内标准的高级开源软件的AGL项目用作标准参考平台之一。软件开发人员现在可以使用R-Car入门套件硬件和AGL Unified Code Base,从而使他们能够专注开发更高级别的专业软件。瑞萨电子希望为加快整个行业的IVI开发创新做出贡献”。

 

(注1)容器是一种类型的虚拟化技术,它并入到与应用程序需要的执行环境相结合的系统中。近年来,由于IT技术可显著降低软件管理成本,该技术受到了很多关注。

(注2)SHIMAFUJI Electric Incorporated的产品

Stock Price
Investor Relations

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)所有注册商标或商标均归各自所有者所有。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。