瑞萨电子推出一体式ADAS全景环视解决方案套件,可用于实现自动驾驶所需的全景系统、电子后视镜和驾驶员监测

基于R-Car H3的第二代解决方案套件搭载最多可达八个摄像头,可加速软件评估和开发视觉应用

2016年11月08日

2016年11月8日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出一款全新一体式先进驾驶员辅助系统(ADAS)全景环视解决方案套件。2015年10月8日,瑞萨电子推出第一代ADAS全景环视套件,并取得成功。在此基础上升级迭代的第二代ADAS可视解决方案套件,最多可搭载8个摄像头,同时实现了新一代电子后视镜(注1)、驾驶员监测和全景环视系统。

 

视觉应用被视为实现自动驾驶进程中下一项重要的舒适与安全功能。此外,它已成为自动驾驶和ADAS应用的标准,可实现传感器融合技术。此技术结合并处理从车载摄像头和雷达收集的信息,以识别汽车周围的环境。预计所有汽车都将配备360度全景环视系统。此外,后视镜将被车载摄像头所取代,自动驾驶将需要驾驶员监控功能来提高安全性。基于车载摄像头的电子后视镜将实现对象检测、视角修改及缩放功能。驾驶员监测将有助于构建安全、自动驾驶3级及以上(注2)的车辆(在某些情况下仍需驾驶员进行干预),并能够监控常规车辆中驾驶员的注意力集中情况。

 

为了应对这些变化,瑞萨电子推出了一体式ADAS全景环视解决方案套件。该套件配备了最新发布的基于R-Car H3片上系统(SoC)的“R-Car入门套件Premier”汽车软件开发环境,ADAS应用软件开发所需的样本应用软件以及用于校正全景环视图像失真的校准软件。该解决方案套件最多可搭载8个车载摄像头,允许开发人员从环境中收集传感器融合的数据,为实现自动驾驶迈出了坚实的一步。

 

ADAS全景环视解决方案套件参加11月8日至11日在德国慕尼黑举行的2016年慕尼黑电子展,在A6展厅342展台展出。

新型ADAS全景环视解决方案套件的主要特点:

(1) 使用R-Car入门套件Premier,支持最多可达8个摄像头,用于全景环视系统、电子后视镜和驾驶员监测

新型ADAS全景环视解决方案套件包括四个摄像头,但摄像头的功能性使得它可再额外添加四个摄像头,以最大限度地提高摄像头的全面处理能力。使用来自豪威科技股份有限公司的130万像素汽车传感器,将最多可达8个来自Integrated Micro-electronics,Inc. 的小型摄像头通过美信集成产品公司的高速千兆多媒体串行链路(GMSL)串行器和方形解串器连接。此设置搭配瑞萨电子功能强大的“R-Car入门套件Premier”,简化了360度全景环视系统的开发,并搭载了用于电子后视镜功能及驾驶员监测的摄像头。

 

(2) 基于R-Car入门套件Premier并搭载样例应用程序和校准软件的一体化解决方案

新型ADAS全景环视解决方案套件是基于R-Car入门套件的一体化解决方案,包括可在线使用的样例应用程序和校准软件,使得系统开发人员可立即启动开发。样例应用软件可帮助刚入职的开发人员。通过使用二进制代码的样例应用软件,即可观察到任意视角的R-Car H3 GPU,可以实现动态全景环视系统。在不具备GPU或CPU的情况下,通过使用校正图像失真的校正软件和源代码中的样例软件即可实现静态环视系统。静态全景环视系统软件采用了瑞萨电子的图像渲染(IMR)技术。

 

(3) 采用基于R-Car H3的R-Car入门套件Premier,具备高性能的开发环境

 

  • R-Car H3高性能GPU用于高帧率动态3D全景环视系统
    R-Car H3采用了来自Imagination Technologies的PowerVR™ GX6650,这是一款功能强大的图形处理单元(GPU)内核。它可以通过任意视角、高分辨率图片组合,及高度详细的车辆渲染实现360度全景环视功能。

 

  • IMR技术用于静态全景环视系统、电子后视镜和驾驶员监测
    R-Car H3搭载瑞萨电子图像渲染(IMR)技术,在GPU必须用于其它应用,或系统开发人员希望评估静态全景环视系统时,可通过预定义视点实现低成本全景环视功能。IMR还用于电子后视镜和驾驶员监测摄像头的缩放和视角调整。

 

  • 采用视频信号处理单元,可提供4k高分辨率的清晰图像 
    R-Car H3中采用的瑞萨电子视频处理单元能够以超高分辨率(UHD)叠加智能视频图像,构成全景环视系统,为Tier1提供高度灵活性,并为OEM选出最终高品质图像。

 

  • 应用程序和对象检测的高性能 
    R-Car H3的ARM®Cortex®-A57/A53内核为应用和计算机视觉实现提供40,000个DMIPS(注3)增强处理。此外,GPU上的OpenCL可为软件工程师提供实现认知功能的选项,提高安全功能。

 

定价和供货

ADAS全景环视解决方案套件计划于2017年1月推出,搭载ADAS入门套件Premier和四个摄像头。还可选购外加四个摄像头,以充分体验该解决方案带来的最大优势。除瑞萨电子销售公司和代理处有售外,这两种产品也可从在线零售商处购买。样本应用软件和校准软件将在线提供;欲了解供货的详情,请访问瑞萨电子ADAS全景环视解决方案套件网页。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)

 

(注1)电子后视镜为替换普通汽车后视镜的摄像头,便于驾驶员查看汽车周围的环境。

(注2)SAE International(SAE)标准定义车辆自动化水平。SAE定义基于"驾驶执行人及驾驶时间"划分车辆级别。在SAE 3级水平,自动化系统可以实际执行一些驾驶任务,并在某些情况下监测驾驶环境,但当自动化系统请求时,驾驶员必须做好接管控制准备。

(注3)DMIPS(Dhrystone每秒百万条指令):使用Dhrystone基准程序计算的计算性能指数。

 

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)ARM和Cortex是ARM Limited的注册商标。PowerVR是Imagination Technologies Limited的商标。所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。

 


Stock Price
Investor Relations

*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。