2016年6月14日,日本东京讯– 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)今日宣布推出一种新型参考解决方案,专注于配备瑞萨RZ/T1微处理器(MPU)的高性能和实时运动控制应用。瑞萨RZ/T1运动控制解决方案套件提供了一套完整的硬件/软件解决方案,帮助简化工业伺服驱动器和控制器、工业机器人系统、工厂设备以及需要具有高速响应和出色实时性能的其它机床的嵌入式开发。
RZ/T1运动控制解决方案套件是针对RZ/T1 MPU的一套完整的硬件/软件解决方案,它提供了业界领先的处理能力和实时架构,以运行更严格的控制回路和网络连接来支持确定性通信和高速度编码器接口,从而作为连接的伺服解决方案有效地服务于单一芯片。新套件包括一个RZ/T1 CPU卡和一个双通道3相逆变器,可支持带电流和位置反馈的双通道伺服电机控制。该套件还支持满足EnDat、BiSS®或A-format™协议的增量和绝对编码器。所有这一切都可以降低系统制造商的物料(BOM)成本。使用该解决方案套件,系统制造商可以激活伺服电机,并在打开解决方案套件后,可在短短30分钟时间内开始其评估过程。
定时切断电流和位置控制回路较为复杂。为了简化工业开发人员的评估和测试过程,RZ/T1解决方案套件中集成了磁场定向控制、位置控制回路和速度轮廓发生器等软件算法,并提供了一个预测试示例,便于客户快速评估芯片的性能。因此,该解决方案套件可将开发时间缩短三到四个月。
连通性起着关键作用,因为工业4.0连接工业环境中的机器、产品和系统。RZ/T1解决方案套件具有多协议和接口支持,其中包括内置RS422、RS232、CAN、USB和TTL UART。RZ/T1 MPU包括经业内测试的R-IN引擎网络子系统,带有内置的硬件加速器以提高通量,并缩短任务切换时间。R-IN引擎包括EtherCAT®和一个可支持PROFINET和EtherNet/IP™等其他工业协议的硬件开关。
RZ/T1运动控制解决方案套件自2015年10月起面向美洲市场销售,并将于2016年6月底在其他国家和地区销售(供货信息如有更改,恕不另行通知。)
查看更多产品信息,请访问 https://www.renesas.com/zh/products/software-tools/boards-and-kits/eval-demo/ydrive-it-rzt1.html
(备注)A-format是尼康株式会社的商标。BiSS是iC-Haus GmbH的注册商标。EtherCAT是德国Beckhoff Automation GmbH许可的注册商标和专利技术。EtherNet/IP是ODVA, Inc的注册商标。所有注册商标或商标均为其各自所有者的财产。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。