瑞萨电子推出首款基于ARM Cortex-A处理器的mbed微处理器开发板,助力新兴应用开发和产品制造

瑞萨电子推出全球首个支持ARM® Cortex®-A处理器的ARM mbed™ 开发平台 — 采用了达1000 DMIPS的RZ/A1

2014年11月11日

2014年11月11日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)将通过最新发布的ARM mbed IoT 平台帮助工程师和开发人员简化嵌入式开发工作,助力产品制造和新兴应用开发。瑞萨利用RZ/A1微处理器产品开发出全球首个基于ARM Cortex-A9处理器的mbed微处理器开发板,该产品将方便互联设备设计人员更快地开发出高性能、高功能型嵌入式系统产品。

 

ARM mbed IoT 设备平台提供的新软件平台和免费操作系统可简化并加速物联网产品的创建和部署,该平台为专业和业余开发人员提供的开发工具包括命令行工具和云端集成开发环境(IDE),这些工具都侧重于连通性、能效性、安全性和生产效率。

 

“不断发展的物联网时代下的设计环境瞬息万变,为了保持领先地位,开发者必须保持灵活性和创造力。 RZ/A1平台将高性能微处理器与丰富的ARM设计生态系统1 相结合,为专业人员和业余爱好者开发各种新兴应用领域项目创造了条件,”瑞萨电子株式会社工业与电器事业部资深专家Osamu Matsushima表示, “作为半导体行业的领导者,我们致力于推广RZ/A1微处理器这类的创新产品,以支持并鼓励人们在未来开发出令人振奋的嵌入式产品。”

 

“瑞萨电子已生产出优秀的创新型开发板,该开发板将扩展ARM mbed IoT平台的应用范围,”ARM IoT业务平台总监Simon Ford说道。“与瑞萨电子的合作凸显了我们帮助开发人员加速多种智能化的高级互连器件的创建和部署这一承诺。”

 

关于瑞萨RZ/A1

RZ/A1内部的ARM Cortex-A9 CPU是应用型处理器,使得开发人员能够重新使用已有的Cortex-M系列的开发软件,同时还能获得增强的性能和功能。 RZ/A1微处理器还支持CMSIS2 (Cortex微控制器软件接口标准),允许开发人员无需做出重大修改,就可以将多线程Cortex-M系列软件移植到Cortex-A9上。

 

RZ/A1系列微处理器是以ARM Cortex-A9 CPU为内核,该CPU的时钟频率为400 MHz,DMIPS3 为1000,拥有全球容量最大4 的片上RAM,其最大容量可达10 MB。 RZ/A1微处理器的DMIPS性能约为其他ARM mbed产品的四倍,RAM容量约为其他ARM mbed产品的40倍。 通过利用RZ/A1微处理器的摄像头输入、图形加速器和处理函数等功能,工程师可以在RZ/A1平台上快速、高效地进行便捷优质易用的解决方案的开发。

 

 

ARM mbed IoT平台旨在通过提供服务器端技术的免费操作系统和开放的软件平台来简化IoT产品的开发。 该平台基于开放式标准,将互联网协议、安全性和标准化的可管理性集成在一个解决方案中,可大大降低功耗和成本。 该平台由已建立和扩展中的mbed硬件和软件生态系统支持,将提供用于IoT器件和服务的共用基础模块。 该平台可使创新者专注于增值功能和差异化功能,从而加快IoT的开发速度。

 

 

定价和上市

支持mbed的瑞萨RZ/A1开发板目前正在由瑞萨及其合作伙伴进行开发,将于2014年12月上市。

 

 

注释

1.生态系统:运用相同CPU架构的开发环境工具的组合,如操作系统、编译器5 和调试器以及开发人员、解决方案提供商以及共同构成主要业务的其他人员的集合。 IT业务使用“生态系统”这一术语,是为了表示与生态系统的相似。

2. CMSIS(Cortex微控制器软件接口标准)-RTOS RTX是ARM公布的获得BST许可的免版税源代码。

3. DMIPS:由Dhrystone基准程序测得的性能指数。

4. 根据瑞萨在2014年8月进行的调查。 可用作主存储器的最大MCU片上RAM容量。 (微处理器缓存不能独立用作主存储器,因此不包含在内。)

5. 编译器:将程序源代码转换成可在微控制器上运行的机器可读代码的软件。

 

(注释)Cortex®、ARM®和mbed™是ARM Limited的商标或注册商标。 本新闻稿中出现的所有其他产品或服务的名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

 

Stock Price
Investor Relations

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、办公自动化、信息通信技术等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。