2012年11月26日,日本东京讯—全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723), — 日前宣布推出可支持多种通信协议的R-IN32M3系列工业以太网通信芯片,以响应工业以太网通信技术在市场上的迅速应用。
R-IN32M3系列产品最显著的特征之一,是在硬件中实现实时操作系统(real-time OS)基本函数的高速运算,从而实现对工业以太网通信的高速实时响应和高精度通信控制。由于新型R-IN32M3系列中的硬件承担了CPU的大量运算负 荷,CPU与集成实时操作系统减轻负载引擎(HW-RTOS [注释1]) 的结合可实现超高速的实时响应,响应速度比传统软件实时操作系统快5-10倍。此外,传统的CPU处理系统运算时间的不一致性而导致的波动大大降低,降低 为原来的1/5到1/10。新型R-IN32M3系列包含一个集成的ARM Cortex-M3 CPU (100 MHz)。新型的以太网控制器可支持诸如CC-Link IE[注释2] 和 EtherCAT [注释3] 等工业以太网通信协议,而且,还将支持在工业上广泛使用的控制区域网络(CAN) [注释4] 和通用异步收发器(UART)。另外,瑞萨电子还计划开发支持完全同步通信以改进性能的SSCNET III/H [注释5]光纤网络标准的产品。
由于对提高工厂生产效率、改进机器控制精度的要求越来越高,所以,工业以太网通信市场对设备与其高效的中央控制 系统之间的通信速度要求也越来越高。在这种情况下,提高快速实时响应时间和降低处理时间偏差便成了通信和机器控制尤其重要的问题。此外,降低产品成本、减 少功率消耗以及提高安全性等问题在这一领域也要比在其他市场重要得多。新开发的R-IN32M3-CL和R-IN32M3-EC就是为满足这些工业网络市 场的要求而设计的。
(1) 集成实时操作系统减轻负载引擎 (HW-RTOS)和以太网加速器
工业以太网通信应用系统要求支持大量任务、高速时间同步和低功耗。通过在硬件中嵌入实时操作系统处理(之 前,会占用CPU大量负荷)以及标准以太网通信协议处理,如:校验计算和标头排序,可将处理速度提高5~10倍。HW-RTOS驱动器兼容µITRON。 有计划在将来支持更多操作系统。
(2) 支持多种通信协议(CC-Link IE、 EtherCAT、EtherNet/IP等)
R-IN32M3-CL支持CC-Link IE协议,它包含一个支持CC-Link IE Field从栈控制器的电路。 CC-Link是1 Gbps的工业以太网通信标准,它是业内最快的通信协议,由专门推广开放式网络的日本CC-Link协会推广。另外,R-IN32M3-EC支持 EtherCAT协议,它包含一个支持EtherCAT工业以太网通信标准的从栈控制器。这两个芯片产品都具有一个ARM Cortex-M3 (100 MHz) 32-bit RISC CPU,一个工业以太网协议要求的、低延时双端口交换功能的介质访问控制器 (MAC)和大容量片上内存。由软件支持的EtherNet/IP协议,FL-net和其他协议已在最后准备阶段中。除了具有支持工业以太网的通信接口 外,还可实现诸如CC-Link、CAN、串行外设接口 (SPI)和UART等通信接口, 因此,R-IN32M3系列产品可作为工业以太网网络的网关模块使用。
(3) R-IN32M3-CL带有 1 Gbps MAC和R-IN32M3-EC 带有10/100Mbps EtherPHY
R-IN32M3-CL包含有CC-Link IE协议的硬件,加上一个 1 Gbps的 Ethernet MAC,因此,可通过增加一个外部的 1 Gbps EtherPHY 实现1 Gbps的以太网通信。而R-IN32M3-EC中包含一个2端口 10/100Mbps EtherPHY,因此,不需要增加外部的PHY,从而缩小了模块板的体积。不管使用外部PHY还是使用内部PHY,硬件的购买成本基本上是一样的。
[注释1] HW-RTOS采用了以Kernelon Silicon公司开发的ARTESSO体系结构为基础的专用技术。
[注释2] CC-Link IE是一个在以太网的基础上可同步处理控制和通信的高速现场网络。
[注释3] 瑞萨电子公司采用了经授权的EtherCAT技术。EtherCAT是一种由德国工业设备制造商Beckhoff 开发的工业以太网通信标准。
[注释4] CAN是德国的Robert Bosch GmbH公司推广的一种车载网络标准。
[注释5] SSCNET III/H是一种由三菱电气公司开发的高速运动网络通信标准。
关于R-IN32M3系列的主要技术规格,参见单独的数据表。
本公司在2013年1月份可供应R-IN32M3 系列, R-IN32M3-CL和R-IN32M3-EC首批样品,价格为US$25/片。R-IN32M3系列的批量生产计划于2013年6月开始,预计到 2015年,生产规模可达到300,000片/月(价格和供货状况可能会有变化,恕不另行通知)
(备注)
ARM 是一个注册商标,而ARM Cortex是ARM有限公司在欧洲和其他国家的商标。在本新闻发布会中提到的产品名称和服务均为其所有者的商标和注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。