2012年2月14日,日本东京讯 — 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)今天宣布推出19款新型低功耗V850E2/Fx4-L系列32位微控制器MCU。 新系列产品主要应用于车身控制,与先进的外设功能相结合,具有可升级性和兼容性,从而为车顶或车窗升降器、车门、座椅和照明模块、HVAC(加热、通风和 空调)及车身控制模块等应用提供了最佳的解决方案。
基于V850的新款MCU系列实现了极低的功耗,在有源模式下的功耗为:0.35mA/1MHz。
V850E2/Fx4-L MCU具备独有的节能特性,称为定序器(SEQ)SEQ支持在省电模式下对于数字输入端口的输入水平变化进行监控,无需占用任何的CPU或存储器。当 SEQ在数字输入时检测到了变化时,器件开关将从省电模式切换到工作模式。还有一个独有的特性是LIN主线控制器(LMA),可不通过CPU的相互作用, 支持自动的LIN框架检测。
新款低功耗 V850E2/Fx4-L MCU整合并扩展了NEC电子和瑞萨科技的原有技术,即V850 32位RISC CPU和节能型MONOS (metal oxide nitride oxide silicon)闪存技术,采用了RX和SH™ MCU 系列的90纳米(nm)工艺技术。
V850E2/Fx4-L MCU采用了从48MHz到最高64MHz的最大的CPU模块,其性能为1.81 Dhrystone MIPS (DMIPS)/MHz。通过采用AUTOSAR和增强型的系统功能,对于更大的存储性能的要求日益增多。V850E2/Fx4-L MCU通过提供从256KB到高达1.5MB的闪存满足了这种需要,这些存储器采用64引脚至176引脚的封装。配置了增强型的外设,包括PWM生成,多 达两个CAN接口及8个DMA(直接存储器存取)通道。
经过完全验证的AUTOSAR MCAL(微控制器抽象层)软件驱动包计划推出。瑞萨MCAL软件驱动包可采用独立的软件封装或集成在一个与其它合作伙伴合作开发的完整的基本软件栈中。 为了符合AUTOSAR的要求,已经在所有V850E2/Fx4-L器件中增加了新的系统保护功能(SPF)。SPF包括存储器保护单元(MPU)和系统 寄存器保护(SRF)。
请参考附件 ,了解V850E2/Fx4-L MCU的主要技术规格。
瑞萨电子新款V850E2/Fx4-L MCU的样品现已推出,价格为每件20美元。量产计划于2013年开始,计划到2013年12月量产规模合计达到1,500,000。(价格和供货信息如有变化,恕不另行通知。)
在 Embedded World 2012大会上的展出
瑞萨电子将在于2012年2月28日至2012年3月1日在德国柏林举办的Embedded World 2012大会上展出新款V850E2/Fx4-L MCU。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。