2011年9月29日 日本东京讯 — 高级半导体厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下 简称“瑞萨电子”)及其子公司——高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation)今天宣布推出面向支持高级人机接口(HMI)的高端汽车显示系统(图形集群、多功能图形显示器)的新型汽车片上系统(SoC)- SH7769。
与瑞萨电子现有的、已被广泛应用于高端汽车信息娱乐系统的SH- Navi3(SH7776)SoC相比,新款SH7769 SoC加强了视频输入、显示器输出和动态范围控制(亮度补偿等)的功能。SH7769 SoC实现了对于汽车显示系统至关重要的功能,例如3D图形仪表和中央显示器等快速增长的市场部门。
由于目前越来越需要通过车载网络和多媒体系统处理大量信息,所以 要求汽车信息系统能够清楚而安全地将信息提供给驾驶员。SH7769 SoC实现了高功能3D图形引擎和显示单元,从而实现了1600 × 480像素HD(高清晰度)视频解码。图形用户界面(GUI)显示器可用于为驾驶员显示和提供真实的仪表板系统和车内信息。该GUI实现了逼真的3D图形 显示,提高了可操作性。
最多可以同时处理3个视频数据流,以便同时将从外部汽车照相机、导航系统和夜视器件采集到的信息提供给驾驶员。SH7769 SoC还能够通过整合NTSC解码器和图像渲染(IMR)(能够对鱼眼图像进行补偿)之类的功能来减少外部元件的数量,进而削减系统成本。
(1) 实现了高性能、3D图形引擎,支持逼真的3D图像
SH7769 SoC在3D图形引擎内整合了Imagination Technologies公司的高级3D图形IP内核 - POWERVR SGX530。新款SoC还支持智能图形处理单元(GPU),支持用于渲染逼真的3D对象的OpenGLES2.0和高级GUI,适于多媒体应用(例如 HMI)。
CPU内核:SH7769 SoC实现了瑞萨电子32位RISC(精简指令集计算机)CPU内核 - SH-4A,工作频率为533 MHz(最大值)。集成式FPU(浮点处理单元)支持单精度和双精度处理,利用单精度处理实现了7.46 GFLOPS(10亿浮点运算/秒)(最大值)的性能,从而实了静态和动态图像的高速编解码器处理。
(2) 高级图像补偿与转换电路
SH7769 SoC实现了双通道图像补偿:一条通道 - IMR-LSX - 专门用于补偿照相机图像失真,而另一条通道 - IMR-X - 专门用于补偿给定图像。IMR-LSX通道可以消除鱼眼图像失真。与利用在CPU上实现的同种功能完成的处理相比,该硬件处理降低了功耗,提高了操作速 度。IMR-X通道可以将图像数据转换成给定格式,还可以用于平视显示(HUD)图像转换。
SH7769 SoC还能够同时为HUD转换1条数字图像输入通道和1条数字图像输出通道。
(3) 利用支持DDR3-1067的存储器接口实现了超高速数据传送
在SH7769 SoC上实现了DDR3-SDRAM接口(工作频率为533MHz、性能为1067M字/秒的16位专用总线),从而实现了超高速数据传送速率(2.13Gb/s,最大值)。
(4) 带有专用电源IC的套件解决方案有助于降低系统功耗和加快面市步伐
R-Car系列的每款产品都带有新开发的专用电源IC - R2A11301,即多电压稳压器。该电源IC利用2个为CPU内核和充当阻压器的DDR(DDR2/DDR3)实现的输出实现了高精度输出电压(电压变 化范围为±1%)。集成式AVS(自适应电压调节)功能为到SoC的输出电压实现了最佳控制,从而节省了高达20%(利用AVS估算得来[35 mV])的功率。作为一个完美的、通过测试的解决方案,系统设计者可以缩短开发复杂的分立电源系统所需的时间,加快面市步伐。还可以通过减少元件数量来削 减成本。
(5) 高可靠性系统
在SH7769 SoC上整合了PAM(物理地址管理)和DISCOM(显示对比单元),可以检测系统故障和实现高可靠性。PAM会限制和监测通过CPU或GPU访问存储器或外设。万一发生了预料之外的访问,该功能可以将该访问作废,并且向CPU生成中断。
DISCOM会监测并比较有待输出的每一帧数据和实际的输出数据。
新款SH7769 SoC采用的技术会不断应用于瑞萨将来推出的面向汽车信息娱乐系统的R-Car系列SoC。
了解瑞萨电子SH7769 SoC的技术规范,敬请参照附件。
封装、定价和供货情况
SH7769器件采用球距为0.8mm的496引脚BGA(球栅阵列、21mm × 21mm)封装。现已开始供应瑞萨电子SH7769 SoC样品,单价为60美元。预计将于2013年6月开始投入批量生产,到2014年6月月总产量将达到30,000件。(定价和供货情况如有变更,恕不 另行通知。)
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。