2011年8月25日 日本东京讯 — 高级半导体解决方案厂商瑞萨电子株式会社 (TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”)与及其子公司—高级无线调制解调器解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation,以下简称“瑞萨通信技术”)宣布推出R-Car系列汽车用系统单芯片(SoC)新款产品R-Car E1,可提供低耗电量及优异的系统整合,目标市场为重视成本的汽车导航与多媒体系统,包括高级车用音响。
通过此次推出R-Car E1 SoC,瑞萨电子可强化其入门级导航系统的市场地位,因为这款装置兼具系统整合与低成本的优点。R-Car E1装置采用ARM®Cortex™-A9 A9 32位RISC CPU单核心(以NEONTM延伸指令集强化),运作频率为533 MHz,运算能力可达1,330 Dhrystone每秒百万指令集(DMIPS)。绘图处理单元(GPU)为Imagination Technologies公司的PowerVR™ SGX531,最高处理能力可达每秒1400万个三角形,并可提供最高每秒14亿次的浮点运算能力,以加快绘图速度。
R-Car E1 SoC具有最均衡的整合接口设备与功能,以新兴市场与重视成本的应用为目标,协助客户缩小主机板空间,降低导航解决方案的成本。本装置具备多个信道的10 位A/D转换器,可简化陀螺仪与加速计的接口,亦提供CD-ROM硬件译码功能及数字格式媒体接口,例如SD及USB。
R-Car E1 SoC支持两个输出显示器,一为数字RGB接口,用于主屏幕,另一个为模拟输出,支持PAL/NTSC格式,可提供具有成本效益的后座乘客娱乐功能。内建 的数字相机接口可用于整合倒车摄影机或外接视讯内容,R-Car E1视讯处理单元(VPU)则最高可译码720p HD视频信息编译码。
R-Car E1 SoC内含多种标准与车用通讯接口(CAN、MOST、Ethernet、UART、SPI、 I2S、 I2C),可处理其它外部装置,并可连接至通用的汽车网络。
R-Car E1 SoC产品规格,请参阅附件 。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。