虚拟现实和增强现实技术近年来蓬勃发展,这并不意外,预计到 2030 年,这一市场的年增长率将超过 40%。 当前可供选择的智能眼镜包括音频眼镜、社交眼镜、AR 眼镜和 XR 眼镜。 由于技术和机械限制,迄今为止该实施一直受到受控环境的影响。 瑞萨电子的目标是开发让智能眼镜成为日常用品的技术。
为此,瑞萨电子的无线电源团队将一款无线充电设计融入到一副音频眼镜中,以此作为未来智能眼镜的标杆。 将无线电源设计融入到智能眼镜中的最大好处是,去掉了会让产品容易受到常见的灰尘和水损害的任何充电端口/插销。 为了普及智能眼镜,它们首先需要成为生活友好型的产品,而且此参考设计的实施是朝着正确方向迈出的一大步。
图 1 是带有无线充电功设计的智能眼镜成品
以下为创建原型机过程的简要介绍。 首先,将 P9222-R 接收器安装在电池和现有芯片所在的智能镜框一侧。 接收器被妥善地连接到镜框上,这样它就可以连接到铺洒进鼻垫的接收器线圈。 之后,我们发明了原型机支架,可以将原型机轻松置于床头柜上充电,既使用又设计前卫。 Tx 线圈被连接到鼻梁上的 P9235A-RB 发射器上,当原型机位于支架上时,鼻当梁上的鼻垫将处于静止状态。 我们使用 3D 打印机为鼻架打造一个中空平台,可分别隐藏 Tx 芯片,如下图所示。
图 2 充电支架原型机
在原型机创建过程中我们遭遇了一些阻碍。 这就为考虑未来原型机的设计方法时留下了一些细微差别。 由于大多数无线产品都采用具有更大表面面积的扁平线圈,因此它们在接触定位方面更为宽松。 然而,我们原型机中 Rx 和 Tx 使用的棒线圈的小形状因子需要线圈之间的精确对齐。 这将是理想的未来模型,包括可确保接触点对齐的磁力定位。 此概念未来的产品路径包括便携式充电保护盒和隐藏线圈内部的 3D 打印支架。
图 3 准备在 CES 2022 展示的原型机最终版本
请访问无线电源登陆页面,了解有关我们无线电源产品(包括技术文档和参考设计)的更多信息。
AR/VR 增长统计数据的资源请参阅以下网址: https://www.alliedmarketresearch.com/augmented-and-virtual-reality-market