图像
Roger Wendelken
Senior Vice President

随着物联网的快速发展,物联网开发人员在将物联网创新从概念推向市场时所面临的挑战也越来越艰巨,而协作正成为应对挑战的关键。

“如何能使我的项目快速实现从产品原型到量产?”
“如何能够从开发伊始就确保构建物联网安全?” 
“如何使设备快速安全地连接到云端?” 

大家对以上这些问题一定不陌生,今天瑞萨携手微软共同为您解答。

从2019年10月宣布与微软合作以来,我们一直专注于加速智能且安全的物联网开发,从而帮助企业级物联网开发尽可能轻松、无缝地进行。如何实现?基于瑞萨MCU以及Microsoft Azure物联网模块,我们提供完整的芯片到云端的物联网解决方案,帮助物联网开发人员将其创新的互联解决方案更迅速地推向市场。

精简的设备到云端系统将为客户提供清晰的产品路线图和许多新颖的设备到云端的设计经验,这些设计都是基于瑞萨RA、RX、Renesas Synergy™ MCU和RZ MPU产品以及Microsoft Azure物联网模块,如Azure RTOS,用于C语言的Azure IoT设备SDK,IoT Plug and Play,IoT Central和IoT Hub,得以帮助客户快速将产品推向市场。

device-to-cloud-architecture


确保端到端的安全连接 
我们的MCU以及MPU不同产品线可为Microsoft Azure RTOS提供开箱即用的支持。Renesas Synergy软件包现已支持Azure RTOS的核心组件,RA,RX和RZ也将紧随其后。

4月初,我们宣布了关于Renesas SynergyTM AE-Cloud2 RX支持Azure RTOS和其他Azure IoT模块云套件的计划,该套件简化了IoT设备到云端的设计,使广泛、无缝且开箱即用的Azure IoT支持成为可能。

还有更多的合作和探索接踵而来。 

本周,Microsoft Build在48小时的数字开发者大会上重点介绍了物联网开发者所面临的挑战和取得的进展。

7月,瑞萨的客户可以使用我们的AE-Cloud2套件,该套件可展示Azure RTOS,嵌入式C-SDK以及其他Azure IoT模块所提供的卓越功能。

在接下来的几个月中,我们将就Channel 9 IoT Show继续与微软进行合作,我们将进行更深入的研究,以实现快速无缝的设备到云端的连接。

这一年我们将继续努力,共同构建一个简单、智能且更安全的云端连接,为市场和客户带来更多激动人心的创新开发与设计,敬请拭目以待。

分享此文章

Log in or register to post comments

备注

Hello!
How could I tie and use in projects using renesas synergy clous-2 and aris edge S3A3?

Hi,

The ARIS solution is based on an older version of the Synergy Software Package (SSP). We recommend looking at the AE-CLOUD2 reference design, which combines cellular and Wi-Fi with secure cloud connectivity, all running on the latest SSP.

For more information on AE-CLOUD2, please visit the following web page: https://www.renesas.com/eu/en/products/synergy/hardware/kits/ae-cloud2….

Brad

分享此文章