概览

描述

此完整的数字仪表盘解决方案使用了环视系统 (SVM) 的4 通道汽车高清晰度链路 (AHL)。

这是一种经济高效的解决方案,它使用的是低成本模拟电缆和连接器(例如 AHL 中常用的双绞线连接器),因此与使用同轴连接器相比,最多可将成本降低 30%。

系统优势:

  • 与低成本的数字传输相比,无延迟且图像质量出色
  • 通过使用光线传感器,根据环境亮度对显示器进行自动调光控制
  • 使用 R-Car M3 验证的电源管理芯片 (PMIC),降低了研发成本,缩短了开发时间
  • R-Car M3 和 PMIC 支持符合 ISO 26262 ASIL B 标准的功能安全

4 通道的高清链接解码器 和摄像头PMIC 正在开发中

联系销售

图像
图像
Winning Combos

用于汽车的成功产品组合

瑞萨电子的汽车成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理+ 连接)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

发现更多成功产品组合