高效率的 ISL81601 和 ISL81401 利用专有的升降压控制策略实现可靠的双向运行和平滑的模式切换

2018年10月3日

2018 年 10月 3 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出创新的新型双向四开关同步升降压控制器系列——ISL81601和 ISL81401。 ISL81601和 ISL81401 是业界唯一真正的双向控制器,能够在两端检测峰值电流,并能够在降压或升压模式下提供双向逐周期电流限制。该系列控制器能够以 99% 的峰值效率完成负载点(POL)和电压轨转换。ISL81601 具有 4.5V 至 60V 的宽输入范围,可产生 0.8V 至 60V 输出,以支持大多数工业电池:12V,24V,36V 和 48V。ISL81401 具有 4.5V 至 40V 输入以及 0.8V 至 40V 输出;此外还提供了其对应的单向版本 -- ISL81401A。这些新型控制器非常适合于直流备用电源和电池供电的医疗、工业和电信系统。

ISL81601 和 ISL81401 的双向峰值电流检测功能省去了对负载供电电池进行充放电所需的复杂的外部电路。其专有控制策略可在降压、升压以及降压-升压之间提供平滑的模式切换,同时降低了 Vout 处的低频纹波,能够确保线电压或负载瞬态变化期间的干扰最小。该控制策略还可确保在所有条件下都能够得到可控的纹波电压。多层过流保护以及精密控制策略的加入可令该控制器在 Vout 低至 0.1V 时仍能提供恒定电流输出,从而实现可靠的运行。设计人员可以通过并联无限数量的控制器来轻松扩展系统功率。ISL81601 和 ISL81401 四开关控制器的控制策略确保同一时间只有两个开关工作在高频开关状态,从而最大限度降低功耗,并实现更高的效率。

瑞萨电子工业模拟和电源业务部副总裁 Philip Chesley 表示:“我们的新型双向升降压控制器省去了额外的检测电路,为客户提供了强大的功能,可以让电池保持健康状态,并获得出色的电源效率。高度集成的 ISL81601、ISL81401 和 ISL81401A 通过瑞萨电子专有的调制方案实现了电池供电设备所需要的高可靠性。”

ISL81601、ISL81401 和 ISL81401A 的主要特性:

  • 单电感4开关升降压控制器
  • 带有四个反馈控制环路的双向运行( ISL81601 和 ISL81401 )
    • 独立的电压和电流反馈环路控制
    • 输入和输出的恒定电流/恒定电压控制
    • 支持使用微控制器对参数设置进行即时更改
  • 频率设置范围:100kHz 至 600kHz
  • 具有自适应直通保护功能的 MOSFET 驱动器
  • 8V 驱动器(ISL81601)和 5V 驱动器(ISL81401/A),可实现最佳的效率
  • 轻载高效率模式和 2.7μA 关断电流可延长电池寿命
  • 频率抖动可降低 EMI(ISL81601 和 ISL81401)
  • 全面的多重保护功能:欠压、过流、过热和短路保护

 

ISL81601 和 ISL81401/A 可与瑞萨电子RL78 微处理器 (MCU)或其他 MCU 组合,对电压、电池充电/放电功能以及在线双向功率流动进行编程控制。设计人员还可以使用PowerCompass™ 工具快速选取符合其特定系统要求的其他电源部件。设计人员可以设置多个电源轨,在几分钟内完成高级系统分析并生成自定义的参考设计文件。

定价和供货

所有三个控制器和评估板现在都可以从瑞萨电子的全球分销商处购买。ISL81601 双向60V 同步升降压控制器采用两种封装:38 引脚 HTSSOP 封装,单价为 3.99 美元;32 引脚 QFN 封装,单价为 3.69 美元,均为1k(1000)批量。欲了解更多信息,请访问: www.renesas.com/products/isl81601.

ISL81401双向以及ISL81401A单向同步40V升降压控制器采用32引脚QFN封装。ISL81401单价为2.79美元,ISL81401A单价为2.29美元,均为1k(1000)批量。欲了解更多信息,请访问:www.renesas.com/products/isl81401www.renesas.com/products/isl81401A

(备注)PowerCompass是瑞萨电子株式会社的商标。在本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章

分享此文章