图像
Daryl Khoo
Vice President of Embedded Processing 1st Business Division
已发布: 2024年5月7日

近期,瑞萨隆重推出基于RISC-V架构的通用型32位微控制器,标志着公司首款采用自研RISC-V CPU内核的商用MCU产品落地。这一重大突破使得瑞萨成为业内唯一一家同时拥有开源RISC-V自研内核、Arm® Cortex®-M,以及自研RX CPU内核MCU产品的企业,奠定了公司在MCU领域的重要地位。

欲深入了解这款全新32位RISC-V R9A02G021 MCU 系列的技术亮点,推荐阅读由我同事Giancarlo Parodi撰写的博客 - "RISC-V释放您的想象力"。

自今年3月发布以来,我深感微控制器行业正在朝着令人振奋的方向发展,它们能够为设计师提供更多满足性能和功耗要求的选择。与上世纪90年代x86(CISC)和PowerPC(RISC)CPU架构优劣的经典争论不同,当前MCU市场展现出一种竞争与互补并存的独特局面,为多样化的处理器内核提供了共存的空间。在客户日益重视设计的便捷性以及能否获得全面工具链支持的背景下,我们的核心思考在于如何以更优质的服务满足客户需求。

图像
Semico Research for RISC-V CPU Market

RISC-V:未来的方向

尽管RISC-V在很多方面仍处于起步阶段,但我们已将推动RISC-V从学术研究走向商业实践视为己任。这一转变的背后需要历经考验的嵌入式处理器供应商以及强大的软件生态系统的支持。事实上,具备相应的资源与良好业绩,并能做出如此承诺的制造商,寥寥无几。

通过与RISC-V国际开放标准组织的紧密合作,瑞萨确信我们的RISC-V MCU能够助力客户在消费电子、医疗保健、工业和物联网等应用中赢得新的市场。这一举措不仅促使了传统8位、16位MCU向32位MCU的性能跃升,同时也推动了向开源指令集架构的过渡。对于大型企业而言,这意味着一条更加顺畅的市场化路径。对于小型企业和初创公司,瑞萨提供的基于e² studio IDE的免费开发系统,以及诸如SEGGER Embedded Studio for RISC-VIAR Embedded Workbench for RISC-V等商业级开发环境,能够高效地完成代码编译、分析和调试,从而帮助它们降低投资风险。

哪种MCU架构最适合您?

从历史经验来看,瑞萨专有的RL78 16位MCU凭借其庞大的产品组合和广泛的封装选项,在低功耗、低成本应用市场中一直备受青睐。而对于那些追求更高性能的客户,32位RX系列无疑是一个更为理想的选择,该系列融合了瑞萨在存储、处理器和总线互连等方面的自主IP,因此在操作性能和代码效率等层面均实现了最大程度的优化。

而RA系列的32位Arm Cortex-M内核MCU则为切入成熟Arm生态系统提供了直接通道,其不仅有助于加速计算密集型物联网应用的开发进程,同时也能确保在工业和楼宇自动化、医疗保健以及家用电器等领域的数据安全。

对于那些对非专有CPU内核架构感兴趣,且想要以低成本升级原有系统的客户而言,RISC-V将是一个极具吸引力的选择。凭借架构优势,能够嵌入多种采用不同软件栈的主处理器、图形处理器、子系统控制器和音频DSP等原本不兼容的处理器,展现出简化和统一当前碎片化SoC架构的潜力。此外,鉴于RISC-V不受单一供应商的控制,它还有助于保护客户未来的软件投资,并开启新的商业模式。

对于瑞萨自有的产品系列来说,这些MCU的设计确保了其存储、特性、性能、封装以及工作温度等组合与现有MCU产品阵容中的其它衍生产品不会发生重叠,从而进一步实现了差异化与清晰化的市场定位。

RISC-V的引入,为瑞萨的产品线增添了开源架构的选项,满足了设计人员的多样化需求。同时,作为行业领先企业之一,瑞萨将继续为市场提供专业级的工具、技术支持与高品质产品。为推动RISC-V技术的应用,我们将持续投入大量资源研发,并助力构建一个围绕该技术的生态系统。

在此过程中,我们的客户将是最终的获益者。我们坚信,提供更多样化的选择将为公司的客户和合作伙伴带来更多创新机遇,同时我们也满怀期待地盼望这些成果到来。