与生态系统合作伙伴携手打造基于RISC-V的ASSP,提供完整的电机控制系统的交钥匙解决方案
2022 年 9 月 8 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,率先推出业界专为先进电机控制系统优化的RISC-V MCU——R9A02G020,全新产品使用户无需投入开发成本,即可受益于电机控制应用的即用型交钥匙解决方案。借助预编程的ASSP,用户可以缩短上市时间并降低成本,从而节省RISC-V相关的工具及软件投资。新款解决方案的目标应用包括家居/楼宇自动化、医疗保健设备、家用电器、无人机等。
瑞萨在推动RISC-V嵌入式处理解决方案领域发挥了引领作用,不久前推出了基于64位RISC-V CPU的通用RZ/Five MPU,并宣布开发RISC-V车载解决方案。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“作为卓越的嵌入式处理供应商,瑞萨电子在多种平台上提供用户所需的解决方案。此款基于RISC-V的ASSP打造了低成本、快速上市和出色性能的优秀组合,它与我们目前的产品组合完美互补,并对接全球新客户与新兴市场。”
与全球合作伙伴携手推出的优化解决方案
瑞萨全新R9A02G020是基于Andes Technology Corp. RISC-V处理IP而构建的电机控制ASSP。Andes CEO Franklin Lin表示:“我们很荣幸Andes的入门级RISC-V处理器IP能够在瑞萨R9A02G020 MCU ASSP中提供算力。我们相信,瑞萨为市场带来的强大低功耗MCU ASSP将加速RISC-V在广泛场景中的应用,并鼓励软件开发人员为RISC-V开发出更有创意、更高效的应用,从而助力这一代模式被广泛采用。”
瑞萨发布的全新RISC-V ASSP产品预编程了由独立设计公司(IDH)BFG Engineering和DigiPower(HK)Technology Ltd.开发的专业应用代码。BFG和DigiPower均在电机控制领域拥有丰富的专业知识和成熟的客户支持能力。其中,BFG以缩短客户电机启动时间的无传感器算法而闻名。DigiPower自2008年以来持续推出成本优化、可扩展的电机驱动解决方案,并设计了用于控制冰箱压缩机、风扇、泵等专用解决方案。BFG和DigiPower都将与客户合作完成最终设计并协助其方案过渡至生产。
DigiPower总经理林志强表示:“自2008年7月以来,DigiPower一直致力于中国的电力电子和电机驱动技术解决方案。我们很高兴地宣布,基于Renesas RISC-V ASSP的多种电机控制解决方案已经上市。使用如此强大的硬件平台,DigiPower以成本优化和可扩展的方式设计了控制冰箱压缩机、风扇、泵等特定解决方案。我们的最终客户将受益于DigiPower在电机控制算法和系统方面的深厚专业知识,并且由于我们的应用软件由瑞萨在ASSP中预先编程,因此能够大幅减少客户产品上市时间。这一新方案通过瑞萨和Digipower强强联合,为光明的未来开辟了更多的机会”。
SEGGER Microcontroller GmbH也参与了此项工作,包括Embedded Studio和J-Link在内的完整SEGGER生态系统是用于创建和测试这些电机控制解决方案的一个关键要素。
R9A02G020电机控制ASSP解决方案的关键特性
- 基于开放平台的RISC-V ISA而构建的创新且成本优化的32MHz、32位CPU内核
- 丰富的模拟IP功能,具备三个专用PGA和S/H的ADC、两个DAC、两个比较器,以及温度传感器
- 先进的电机控制定时器,两个看门狗定时器
- 小尺寸24引脚和32引脚QFN封装
- 支持最高可达Ta +125°C的高温条件,适合恶劣工作环境
- 用于BLDC单电机,支持单分流/三分流、PFC和霍尔传感器输入的无传感器矢量控制
- 闪存:48 KB
- SRAM: 16 KB (4KB 带ECC)
- CPU和总线内存保护单元
- 经预编程和测试的电机控制软件
- 完整的参考设计:硬件、软件、套件、工具、硬件数据手册、软件数据手册、GUI手册、应用说明
RISC-V电机控制成功产品组合
瑞萨设计一款基于RISC-V内核的3相电机控制成功产品组合,该方案采用R9A02G020及其产品组合中的其它兼容器件,支持通用三相电机。瑞萨“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的器件,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过300款“成功产品组合”。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
R9A02G020 MCU ASSP电机控制解决方案现已上市。更多信息,请访问:renesas.com/R9A02G020。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。