通过此教程,您可以了解瑞萨RA系列解决方案、软件和工具的各种功能。
此教程以简单易懂的形式介绍了瑞萨的开发环境,指导您开始进行开发。

工具学习

chevron_right 入门教程

chevron_right 工具特点

info 入门教程

- e² studio

本视频介绍了RA 产品家族的开发工具和软件

 

This video introduces the emulator for developing RA family microcontrollers circuits.

This video introduces optional products for PG-FP6.

视频介绍和比较两种不同的编程工具 - 瑞萨闪存编程器和 PG-FP6。用户可以通过本视频,选择适合需求的产品。

本视频演示,如何为瑞萨 RA 产品家族,安装 e² studio 和 FSP。

本视频演示如何为基于 Arm Cortex-M33 内核、支持 TrustZone 的瑞萨 RA MCU 创建项目。

本视频演示如何为 RA MCU 构建和调试项目。使用基于 Arm Cortex-M33 内核并支持 TrustZone 的 EK-RA6M5 套件进行演示。

本视频介绍了如何基于支持 Arm TrustZone 的 Cortex-M33 CPU(例如 RA4M3 MCU)创建瑞萨 RA 家族 MCU 安全项目。

本视频介绍了如何基于支持 Arm TrustZone 的 Cortex-M33 CPU(例如 RA4M3 MCU)创建瑞萨 RA 家族 MCU 非安全项目。

本视频介绍了如何使用瑞萨 e² studio IDE、带有集成 J-Link OB 调试探针的 EK-RA4M3 评估板调试瑞萨 RA 家族 MCU 安全和非安全项目对组。

本培训视频将展示如何安装开发工具以开发面向瑞萨 RA 家族 MCU 的应用程序。

本视频展示了如何使用瑞萨灵活软件包(FSP)和 e² studio 代码配置器开发首个 RA 项目。

视频演示如何在 e² studio 中,创建 RA2 项目。

视频演示如何在 e² studio 中, 构建和调试 EK-RA2E2 项目。

This video guides first-time users of the RA family using the Fast-Prototyping Board through the steps of installing a development environment, generating a project, and checking the operation to develop software. 
It introduces an example using FPB-RA2E1 (Debugger: E2 Lite (ARM)).

视频介绍如何在 Linux PC 上,安装 e² studio 和 RA GNU Arm 嵌入式工具链。

该视频展示了如何在e² studio中为RA系列设置IAR编译器。

该视频展示了如何在e² studio中为RA系列设置Arm编译器。

该视频介绍了如何获取瑞萨闪存编程器,其设置过程和微控制器编程过程。

This video will demonstrate what to expect when connecting the Renesas Flash Programmer with RA devices.

本视频演示了如何获取和设置 PG-FP6 及其基本使用步骤。

keyboard_double_arrow_up

- IAR Embedded Workbench

本视频将引导用户基于 RA TrustZone 设备和 IAR Embedded Workbench for Arm 生成安全项目。

本视频是引导用户基于 RA TrustZone 设备和 IAR Embedded Workbench for Arm 生成非安全项目的简短教程。

- Keil MDK

本视频指南介绍了如何使用瑞萨高级智能配置器(RASC)和 Keil MDK 开发 RA 项目。

- Microsoft Visual Studio Code

本视频演示如何在 Visual Studio Code (VS Code) 中安装瑞萨扩展程序。

本视频演示如何在 Visual Studio Code (VS Code) 中构建和调试 RA 项目。

keyboard_double_arrow_up

build_circle 工具特点

- IDE Course

e² studio

Starting with e² studio 2023-07, new modes have been added for simplified installation operation. This video shows the simplified e² studio installer.

This video will show you how to install everything you need in e² studio without omission.

本视频演示如何更改 e² studio 的显示语言。

本视频演示了如何为 e² studio 安装开源工具链 (OSS) 。

This video will show you how to install additional toolchain (compiler) in e² studio.

This video introduces the GUI window Welcome page, which is useful if you are new to e² studio or just want to know the operating tips.

本视频介绍了如何在 e² studio 中更改设备。

本视频演示了如何轻松查找和导入适用于您的设备的样本代码。

若要获取MCU/MPU技术信息,无需网络搜索即可在e² studio上快速查阅。本视频演示了如何使用智能浏览器轻松访问MCU/MPU技术信息。

Sometimes errors related to the toolchain occur when building, for example, after importing a project. In this case, setting the compiler version in the toolchain settings can solve the problem. This video shows how to set up the toolchain in e² studio 2022-01 or later.

This video shows how to save the build log and how to set the number of lines displayed in the Console view.

This video shows how to manage source code using EGit in e² studio if your development project uses the version control system Git.

This video will show you 2 ways to download binary data in e² studio.

该视频演示了如何在e² studio中以 .zip 格式导出和导入e² studio项目。

本视频演示了如何将瑞萨 RA Flat 项目和TrustZone 项目导入至 e² studio。

视频演示如何在e² studio中针对RA 项目的FSP创建自定义电路板支持包(BSP)

视频演示如何快速创建基于示例代码,针对自定义设备和板级配置的应用程序。

视频演示项目如何从评估套件 EK-RA6M3 迁移到评估套件 EK-RA6M5 的方法。

编程或调试过程中可能会需要查看 IO 寄存器规格。在这种情况下,无需搜索硬件手册即可在 e² studio 上轻松查看。本视频展示了使用“智能手册”快速查看 IO 寄存器规格的简单方法。

本短视频展示了如何快速缩进代码,保持整洁易读的代码格式。

开发过程中可能会反复打开视图、使用函数、配置行为、查看文件等。本视频将展示如何使用“快速访问”高效操作 e² studio。

本视频介绍如何显示和配置热键(键盘快捷键)。这使您可以自定义 e² studio 以改进工作流程。

本视频介绍了 e² studio 智能配置器功能,通过该功能可立即访问用户手册、应用笔记和样例代码。

该视频演示了如何测量 Renesas RA 项目中 2 个断点之间的时间间隔

视频演示如何在 e² studio 中实时监测变量。

实时图表视图可根据时间绘制变量的值。本视频将演示如何在 e² studio debugger 调试使用实时图表视图。

e² studio 是基于全球广泛使用的 Eclipse 平台,是用于开发瑞萨 MCU的集成开发环境 (IDE)。本视频演示在 e² studio 中, 如何运用内存使用量视图。

e² studio 是瑞萨电子公司基于Eclipse的集成开发环境。Visual Expressions 是一款使用图形显示变量的工具。通过本视频的介绍,您将学会在 e² studio 的调试会话中,如何设置 Visual Expressions 视图。包括:打开 Visual Expressions 视图,创建仪表 (Gauge) 来监测变量的实时变化,创建旋钮 (Dial) 以接受实时输入。

将 printf 语句写入源代码,可实现简单调试。但是更改源代码后,需要重新构建和启动程序,这非常耗时。本视频将展示如何在不更改源代码的情况下使用 printf 调试。

Part1 video explains the preparation to launch Tracealyzer® during application development in e² studio.
Part2 video demonstrates how to get the application note on the RTOS Resources view and launch the Tracealyzer®.

keyboard_double_arrow_up

IAR Embedded Workbench

本视频演示了如何将瑞萨 RA Flat 项目和TrustZone 项目导入至IAR EWARM for Arm 的IDE中。

Keil MDK

本视频演示了如何将瑞萨 RA Flat 项目和TrustZone 项目导入至 Arm Keil MDR。

keyboard_double_arrow_up

- 闪存编程器

本视频首先概括器件生命周期管理(DLM)以及 DLM 密钥的用途。接下来,介绍如何生成 DLM 密钥。最后,讲解编写 DLM 密钥以及如何运用它。

本视频首先概括器件生命周期管理(DLM)以及 DLM 密钥的用途。接下来,介绍如何生成 DLM 密钥。最后,讲解编写 DLM 密钥以及如何运用它。

本视频介绍了如何使用瑞萨闪存编程器的命令行。

本视频介绍PG-FP6 群组编程器(PG-FP6 Gang Programmer), 解释如何准备软件,硬件设置以及使用说明。

keyboard_double_arrow_up

 

解决方案开发学习

chevron_right 触摸按键解决方案

chevron_right 电机解决方案

chevron_right 云连接解决方案

chevron_right Bluetooth® Low Energy solution

chevron_right 传感器解决方案

chevron_right 图形用户界面解决方案

chevron_right 模拟前端解决方案

chevron_right 安全解决方案

touch_app 触摸按键解决方案

The workflow diagram has been updated in QE for Capacitive Touch V3.2.0. In this video, we will introduce the new workflow diagram.

瑞萨电子的电容式触摸 QE, 只需通过简单的 GUI 指南,即可开发触摸传感器。利用电容式传感单元 (CTSU2) 的性能,有助于缩短触摸传感器功能的开发周期。

This section explains the software settings required for touch sensor detection as the first step. You can configure each setting by performing a simple operation using the GUI.

This section explains the procedure for adjusting the sensitivity of the touch sensor detection following the Step 1 Configuration section. You can easily adjust the sensitivity by following the guide.

This section explains the procedure for checking and fine-tuning touch sensor sensitivity following the Step 2 Tuning section. You can easily confirm the touch sensor state in real-time on the GUI.

This video explains the development process for the touch sensor function in the RA family microcontrollers using the QE for Capacitive Touch. You can easily adjust the sensitivity of the created touch sensor electrodes to the optimum state by referring to the 3 tutorial videos.

This video shows how to tune touch sensor via serial communication using plug-in of QE for Capacitive Touch.

In this video, we will show you how to use the Monitoring Log feature of QE for Capacitive Touch to reproduce monitoring and review detailed monitoring data.

该视频演示了在IAR Embedded Workbench for Arm 中, 如何使用e² studio 的开发辅助工具 QE, 结合FSP, 在RA2L1 电容式触控评系统上实现实现电容式触控。

该视频演示了在 Keil® MDK 中,如何使用e² studio 的开发辅助工具 QE, 结合 FSP, 在 RA2L1 电容式触控评系统上实现实现电容式触控

keyboard_double_arrow_up

support 电机解决方案

本视频介绍了电机应用开发辅助工具“QE for Motor”。QE for Motor 无缝集成了电机系统开发各步骤的不同工具。

This video introduces "QE for Motor", Development Assistance Tool for Motor Applications. QE for Motor seamlessly integrates different tools for each motor system development step.

This video demonstrates how to set the software configuration for motor control for the RA family.

keyboard_double_arrow_up

cloud 云连接解决方案

本视频是关于如何使用 Pelion 物联网平台的分步指南,该平台是灵活、安全、高效管理连接、设备和数据的基础。

In this video, you will learn about Azure RTOS ThreadX and TraceX, from installing e² studio to creating a project, and installing and using TraceX.

keyboard_double_arrow_up

bluetooth Bluetooth® Low Energy solution

This tutorial demonstrates how to use the EK-RA6M5 evaluation kit and DA14531 Pmod module to operate LED lighting from a smartphone via Bluetooth low-energy communication.

本教程将引导您完成创建蓝牙低功耗(BLE)配置文件并与智能手机通信的过程。

该视频介绍了在IAR EWARM中,针对EK-RA4W1 评估套件上如何使用e² studio 的开发辅助工具 QE 实现BLE功能

该视频介绍了在Keil® MDK 中,针对EK-RA4W1 评估套件上如何使用e2 studio 的开发辅助工具 QE 实现BLE功能

keyboard_double_arrow_up

sensors 传感器解决方案

本视频演示了如何在 e² studio 中导入和运行 RA2E2 快速原型开发板传感器的示例项目。

This video introduces how to use Sensor Software module for RA2E1.

This video introduces how to use the Developer Assistance in a sensor project.

This video introduces how to change the device in a sensor project.

keyboard_double_arrow_up

tablet 图形用户界面解决方案

在本视频中,我们将展示如何创建新项目以及工作流步骤 1:准备,QE for Display [RX、RA](RA 家族)。

在本视频中,我们将展示工作流步骤 2:LCD 调整,QE for Display [RX、RA](RA 家族)。

在本视频中,我们将展示工作流步骤 3:通过 LCD 创建 GUI,QE for Display [RX、RA](RA 家族)。

keyboard_double_arrow_up

sensors 模拟前端解决方案

本视频介绍了如何轻松调谐和评估带有内置模拟前端(AFE)的微控制器(MCU),而无需使用外部测量设备或 AFE 评估开发软件。

本视频说明了写入 AFE 调整程序并连接到 PC 的过程。

本视频说明了如何调整和监视 AFE。

This video demonstrates how to generate code and reflect AFE adjustment results in a project.

This video demonstrates how to import and export AFE adjustment results.

This video shows how to save and read the AD conversion values obtained as a result of an adjustment.

keyboard_double_arrow_up

security 安全解决方案

本视频介绍了如何使用 C-Trust 对基于瑞萨 RA 的应用程序进行 IP 保护。

This video explains using Block Protection Settings to Secure Code in RA6M4 MCUs with FSP.

keyboard_double_arrow_up


Related Links

采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCUchevron_right
RA系列常见问题chevron_right
RA视频库chevron_right
RA在线培训模块chevron_right
RA and FSP Quick Start Curriculumchevron_right
Renesas Engineering Communitychevron_righton_right

keyboard_double_arrow_up 返回顶部