1. Home
    2. 新聞中心
    3. 2016

相關內容

Stock Price
Investor Relations

瑞薩電子為亞太地區物聯網市場擴展 Renesas Synergy™ 平台

亞太地區的系統開發人員現在可體驗此整合式平台,以加快應用程式的嵌入式開發速度

TAIPEI, Taiwan, July 20, 2016 — 台灣瑞薩電子今日宣佈將於今年10月在台灣與中國推出Renesas Synergy™平台。Renesas Synergy是一個資源豐富且完整的整合式平台,隨附完全整合的軟體、可擴充的微控制器(MCU)系列,以及統一的開發工具,可協助嵌入式系統開發人員以更快的速度推出創新物聯網裝置的的應用產品。Synergy平台的核心關鍵是Synergy軟體套件(SSP),由瑞薩審查合格、提供支援、保固並負責維護。SSP包含即時作業系統(RTOS)、豐富的中介軟體、以及通訊協定等,且皆可透過強大的應用程式設計介面(API)存取,讓客戶不必再處理一些較低階的細節。開發人員可在API層級立即開始進行MCU軟體開發,以便將資源及人力聚焦於各自產品的差異化,而不是重複地耗用在各產品共通或類似的設計程序上。另外,系統開發人員也可降低總體持有成本,並排除阻礙新設計展開的眾多障礙。

 

“Synergy平台於2015年6月於美國首度面世,接著在歐洲及日本推出,至今仍不斷地擴充性能,並透過功能擴充與商務合作提升其對於開發人員的獨特價值。每次推出的SSP版本都具備更多功能,目前的SSP已然成熟,且包含數百種精密的整合功能,可簡化MCU軟體開發作業。

 

開發人員使用Synergy平台時,可選擇使用任一種專業的軟體開發環境,兩種環境均提供完整的逐步指引與程式碼產生功能。其一為IAR Embedded Workbench®,是全世界最廣為使用的開發工具鏈,現已整合至Synergy平台;其二則是瑞薩長久以來廣受好評,以Eclipse為基底的開發工具e2 studio。

 

商業擴展方面則包含了參與Verified Software Add-on(VSA)計畫的新合作夥伴,這項計畫使Synergy平台的客戶可在Synergy Gallery瀏覽並下載第三方軟體元件,這些元件皆已經過瑞薩預先測試及驗證,可與SSP相容。開發人員可安心在SSP專案中加入如安全通訊、雲端服務、家庭與工業自動化通訊協定…等各個領域的特殊功能。

 

台灣瑞薩電子行銷事業部協理王裕瑞表示:「在快速發展的物聯網產業中,若無法以具有差異化價值的產品率先打入市場,便立即居於弱勢。Synergy平台可協助開發人員在軟體API層級開始進行作業,並運用具有連線功能的即時系統,而無需建立與維護基本功能。Synergy平台使客戶得以為其最終產品進行創新與差異化,進而在高度競爭的市場中取得優勢。」使用Synergy平台,複雜嵌入式系統的開發人員將可減輕許多以典型開放原始碼的個別商業軟體零件,進行代碼生成、維護及疑難排解等工作時所產生的沈重負擔。

 

Synergy平台元件

Synergy平台包含五個主要元件,均相互整合以將功能與客戶體驗最佳化。這些元件包括:

 

Synergy軟體

包括整合了Express Logic ThreadX® RTOS、堆疊、程式庫,以及公用程式(如NetX Duo™、USBX™、GUIX™及FileX®),還有豐富的應用程式架構與驅動程式的SSP,全都已針對Synergy MCU架構進行最佳化,而且可透過標準化API層進行存取。SSP開發過程均遵循嚴格的瑞薩軟體品質保證要求,並符合包括ISO/IEC-12207等業界最佳實務。SSP在使用期間內皆與商用軟體同樣進行定期維護,並保證可在軟體資料表上發佈的規格範圍內運作。第三方VSA軟體元件的生態系統已通過瑞薩認證,確定相容於SSP以順利擴充SSP而用於專業特殊功能。

 

Synergy微控制器

  四個Synergy MCU系列以ARM® Cortex®-M CPU核心為基礎,提供各種等級的效能、安全、防護、加密、連接以及圖形處理能力。適用範圍囊括低功率可攜式裝置,乃至於密集運算的大型應用­。Synergy MCU的功能與腳位相容性可依開發人員需求輕鬆擴充,並將裝置的程式碼重新使用於其他裝置。Synergy
MCU已從2015年10月開始量產,目前產品包括了Synergy MCU S7G2、S3A7及S124群組。

 

Synerg工具與套件

為簡化嵌入式軟體開發作業,Synergy平台提供多種直覺化的工具,包括e2 studio整合式解決方案開發環境、Renesas Synergy 專用的IAR Embedded Workbench® 、TraceX®,以及GUIX
Studio™。多種容易上手的套件可搭配Synergy開發套件(DK)與低成本的入門套件(SK),以進行快速硬體開發。這類套件包括DK-S7G2、DK-S3A7、DK-S124、SK-S7G2,2016全年並陸續推出更多套件。

 

Synergy解決方案

這類解決方案突破典型MCU開發套件的框架,提供客戶實際的產品範­例。且隨附的技術可協助客戶縮短設計時程,奪得先機。產品範例(PE)套件則針對特定最終產品的設計實例提供實用的獨特觀點,詳細呈現實際最終產品的設計情形;所提供的相關文件並可協助客戶對設計進行調整以符合其終端產品需求。其中,可呈現具備彩色顯示面板與高速連線功能人機介面的PE-HMI1套件便是極佳範例之一。

 

Synergy Gallery

這裡提供了Synergy軟體開發所需要的一切,包括一鍵授權、軟體套件下載、軟體開發工具、專業附加軟體…等。無需支付費用或權利金,只需完成簡單的註冊程序,即可下載軟體與工具、取得支援、展開正式作業、享有軟體維護服務。一切都是如此簡單。

 

供貨時程

今年10月起,瑞薩將在台灣、中國與香港推出Renesas Synergy平台,而使Synergy 平台的供貨擴及全球。

 

進一步了解 Renesas Synergy 平台

如需進一步瞭解Renesas Synergy平台相關資訊,請造訪www.renesassynergy.com/taiwan,或與台灣瑞薩電子聯絡

 

Renesas Synergy為瑞薩電子公司的商標。IAR Embedded Workbench為IAR Systems AB的註冊商標。ARM及Cortex為ARM Limited (或其子公司)的註冊商標。ThreadX、TraceX、FileX、USBX、GUIX、NetX、NetX-Duo及X-Ware為Express Logic, Inc.的註冊商標或商標。所有其他註冊商標或商標均為各所有者之財產。

關於台灣瑞薩電子

台灣瑞薩電子為瑞薩電子株式會社(TSE:6723)在台子公司,經由授權的代理商為台灣客戶提供銷售服務與FAE支援。瑞薩以完整的半導體解決方案提供可信賴的嵌入式設計創新,讓數以億萬計的智慧型裝置得以相互連結,進而使得人們可以更安全、安心地工作與生活。身為全球第一的微控制器供應商,同時也是類比、電源及SoC等產品的領導者,瑞薩為汽車、工業、家用電子、辦公室自動化以及資訊通信科技…等廣泛的應用範圍提供先進的專業知識、品質與全面性的解決方案,協助人們實現大無限的未來。欲了解更多資訊,請造訪:renesas.com


本新聞稿有關產品價格、規格及其他相關內容,為截至新聞稿發佈當時之資訊,日後如有變更將不另行通知。

Contact