1. Home
    2. 活動
    3. 2018

瑞薩RZ/A1H套件與一日實作課程

(套件內容物: RZ/A1H開發板壹片與Micro USB線壹條)

RZ系列為瑞薩使用ARM核心之的高階處理器系列,其中RZ/A1H使用ARM CortexA9,內建10Mbytes的SRAM、VDC5(Video Display Controller 第五代)、和加速繪圖引擎,讓複雜繪圖系統簡單化,應用系統可以在簡單的架構中,達成低成本、高效能的繪圖顯示功能。

RZ/A1H為處理器,但有控制器的即時效能,因為我們可以提供簡單、無作業系統的軟體架構方案,讓使用者以開發MCU的方式使用MPU的效能,達成集控制和資訊於一個RZ/A1H的解決方案。

本課程將介紹RZ/A1H架構、繪圖、影像輸入、繪圖/影像疊成顯示、即時作業系統、2D繪圖加速展示、CAN BUS控制等。

 

【主要應用】

  • 工業、家用、商業用人機介面
  • 工業控制器
  • 辦公室自動化
  • 大樓及家庭自動化
  • 家用電器
  • 健康照護設備

 

<重要提醒> 報名者請確認具備以下條件:

  1. 需有微控制器,或處理器 C語言程式設計經驗。
  2. 熟悉微控制器開機、初始化、運作流程。
  3. 熟悉嵌入式系統記憶體配置概念。
  4. 熟悉嵌入式系統基本周邊工作原理,如SPI、IIC、UART、USB、LCD display、CAN等。
  5. 自備電腦,OS 是 Window 7 或 Window10, 32/64 bits. 及足夠10GB 的硬碟。

 

<活動注意事項>
1. 若您非My Renesas會員,請先點選註冊為會員。 完成會員註冊後,請再次回到此活動頁面,點選「立即報名」, 依照步驟完成活動登記手續。
2. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知。若您未收到登記確認信,請Email至 angelina.lee.te@renesas.com 或致電 (02)8175-9618 李小姐,確認是否報名成功。

3. 活動場地備有桌上型電腦,但由於此課程有特殊環境作業需求,故須自備筆記型電腦操作 (詳細規格將列於上課通知中)。
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利。請靜候上課通知結果,上課前三天將以電話與您再次確認當天是否出席。

5.課程開放對象以客戶為主。合作夥伴或同業如有需求,請與瑞薩代理商聯繫。

 

------------------------------------------------------------<  課程內容及交通資訊 >------------------------------------------------------------

 

       上課日期:2018年1月25日(四)
       上課地點:台北市復興北路 99 號 (恆逸資訊)

 

課程內容與時程  (內容與時間會依實際上課情況有所調整)

 

 

交通資訊


1. 捷運:捷運松山新店線/文湖線 南京復興站 出口7
2. 公車:
捷運南京東路站 - 74、638、652、685
南京復興路口 - 0東、46、248、254、266、279、282、282副、288副、288區、292、292通化街、306三重客運、306大都會客運、306、307、711、604、605直、622、652、668、675、紅25、棕9、棕10、泰山-指南宮(經公館)、泰山-指南宮(經中興橋)、泰山-指南宮(經中興橋)
3. 客運:國光客運(三重-基隆/中壢-基隆)

Menu
Contact