1. Home
    2. 活動
    3. 2018

瑞薩RZ/G1M一日實作課程

【 課程資訊】

日期: 2018年7月26日(四)
地點: 台北市復興北路 99 號 (恆逸資訊) 交通資訊

內容與時程 : 如下表 (內容與時間會依實際上課情況有所調整)

*課程中將提供套件使用,用畢須歸還*

 

【 RZ/G1M 簡介】

RZ系列為瑞薩使用ARM Cortex-A核心之的高階處理器系列,其中RZ/G 提供高效能圖形介面、多媒體影音串流、3D繪圖加速功能。另外瑞薩也提供了簡易使用的Linux平台可降低開發成本及縮短開發時程。

本課程將介紹RZ/G架構、Linux開發平台以及Qt人機介面展示,並協助參加者建立自己的開發環境。

 

主要應用

  • 工業、家用、商業用人機介面
  • 物聯網應用
  • 辦公室自動化
  • 大樓及家庭自動化
  • 圖形處理相關功能開發

>>更多RZ/G1M相關資訊

 

【重要提醒】 報名者請確認具備以下條件:

  1. 需有處理器 C語言程式設計經驗。
  2. 熟悉Linux系統基本操作
  3. 熟悉嵌入式Linux運作流程。
  4. 自備電腦,OS 是 Window 7 或 Window10, 64 bits. 及足夠100GB 的硬碟。
  5. 請先安裝Ubuntu 16.04LTS (64-bit) (安裝於本機或使用VMware 14)

 

 

【活動注意事項】
1. 若您非My Renesas會員,請先點選註冊為會員。 完成會員註冊後,請再次回到此活動頁面,點選「立即報名」, 依照步驟完成活動登記手續。
2. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知 (此為系統自動通知,請問直接回覆)。

若您未收到登記確認信,請Email至活動小組或致電 (02)8175-9618 李小姐,確認是否報名成功。
3. 活動場地備有桌上型電腦,但由於此課程有特殊環境作業需求,故須自備筆記型電腦操作 (詳細規格將列於上課通知中)。
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利,請靜候上課通知結果。審核通過者,瑞薩將於課前寄送簡訊提醒您出席。

5.課程開放對象以客戶為主。合作夥伴或同業如有需求,請與瑞薩代理商聯繫。

 

Menu
Contact