1. Home
    2. 活動
    3. 2017

瑞薩Synergy免費實作課程

現今有許多企業,無論規模大小都投資於快速成長的物聯網嵌入式系統市場。設計工程師因而面臨許多挑戰,包括取得與精通新的技術、開發低階系統基礎架構程式碼、執行整合與測試、遵守越來越緊迫的時間表,同時還必須面對持續升高的成本與資源壓力…等。穩固的嵌入式軟體平台是上述挑戰的解答,它可以釋放資源以用於開發差異化而具備市場競爭力的產品,而非建立與維護那些重要但卻非常基本的系統底層架構。瑞薩推出真正完整、經過充分測試且認證合格的平台,並提供系統性的維護與支援,可以從API層級立即展開應用程式軟體開發作業,完全無需擔心其他問題。

 

Synergy平台元件

Synergy平台包含五個主要元件,均相互整合以將功能與客戶體驗最佳化。這些元件包括:

 

Synergy軟體

包括整合了Express Logic ThreadX® RTOS、堆疊、程式庫,以及公用程式(如NetX Duo™、USBX™、GUIX™及FileX®),還有豐富的應用程式架構與驅動程式的SSP,全都已針對Synergy MCU架構進行最佳化,而且可透過標準化API層進行存取。SSP開發過程均遵循嚴格的瑞薩軟體品質保證要求,並符合包括ISO/IEC-12207等業界最佳實務。SSP在使用期間內皆與商用軟體同樣進行定期維護,並保證可在軟體資料表上發佈的規格範圍內運作。第三方VSA軟體元件的生態系統已通過瑞薩認證,確定相容於SSP以順利擴充SSP而用於專業特殊功能。

 

Synergy微控制器

  四個Synergy MCU系列以ARM® Cortex®-M CPU核心為基礎,提供各種等級的效能、安全、防護、加密、連接以及圖形處理能力。適用範圍囊括低功率可攜式裝置,乃至於密集運算的大型應用­。Synergy MCU的功能與腳位相容性可依開發人員需求輕鬆擴充,並將裝置的程式碼重新使用於其他裝置。Synergy
MCU已從2015年10月開始量產,目前產品包括了Synergy MCU S7G2、S3A7及S124群組。

 

Synerg工具與套件

為簡化嵌入式軟體開發作業,Synergy平台提供多種直覺化的工具,包括e2 studio整合式解決方案開發環境、Renesas Synergy 專用的IAR Embedded Workbench® 、TraceX®,以及GUIX
Studio™。多種容易上手的套件可搭配Synergy開發套件(DK)與低成本的入門套件(SK),以進行快速硬體開發。這類套件包括DK-S7G2、DK-S3A7、DK-S124、SK-S7G2,2016全年並陸續推出更多套件。

 

Synergy解決方案

這類解決方案突破典型MCU開發套件的框架,提供客戶實際的產品範­例。且隨附的技術可協助客戶縮短設計時程,奪得先機。產品範例(PE)套件則針對特定最終產品的設計實例提供實用的獨特觀點,詳細呈現實際最終產品的設計情形;所提供的相關文件並可協助客戶對設計進行調整以符合其終端產品需求。其中,可呈現具備彩色顯示面板與高速連線功能人機介面的PE-HMI1套件便是極佳範例之一。

 

Synergy Gallery     >>馬上註冊Synergy Gallery

這裡提供了Synergy軟體開發所需要的一切,包括一鍵授權、軟體套件下載、軟體開發工具、專業附加軟體…等。無需支付費用或權利金,只需完成簡單的註冊程序,即可下載軟體與工具、取得支援、展開正式作業、享有軟體維護服務。一切都是如此簡單。

 

<活動注意事項>
1. 若您非My Renesas會員,請先點選註冊為會員。 完成會員註冊後,請再次回到此活動頁面,點選「立即報名」, 依照步驟完成活動登記手續。
2. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知。若您未收到登記確認信,請Email至 angelina.lee.te@renesas.com 或致電 (02)8175-9618 李小姐,確認是否報名成功。
3. 活動場地備有桌上型電腦,但由於Synergy課程有特殊環境作業需求,故須自備筆記型電腦操作 (詳細規格將列於上課通知中)。
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利。請靜候上課通知結果,上課前三天將以電話與您再次確認當天是否出席。

 

---------------------------------------------------------------<  課程內容及交通資訊 >---------------------------------------------------------------

 

 

       上課日期:2017年12 月21日(四)
       上課地點:台北市復興北路 99 號 (恆逸資訊)

 

課程內容與時程  (內容與時間會依實際上課情況有所調整)

 

 

交通資訊


1. 捷運:捷運松山新店線/文湖線 南京復興站 出口7
2. 公車:
捷運南京東路站 - 74、638、652、685
南京復興路口 - 0東、46、248、254、266、279、282、282副、288副、288區、292、292通化街、306三重客運、306大都會客運、306、307、711、604、605直、622、652、668、675、紅25、棕9、棕10、泰山-指南宮(經公館)、泰山-指南宮(經中興橋)、泰山-指南宮(經中興橋)
3. 客運:國光客運(三重-基隆/中壢-基隆)

Menu
Contact