1. Home

Renesas Synergy™ Platform 的特点和优势


 

Renesas Synergy™ Platform 的特点

要将复杂的系统设计快速推向市场,只有一种解决方案:一个完整构建并认证合格的嵌入式平台。

 

问题出在哪里?大多数基于MCU的嵌入式解决方案并非真正完整、完全认证合格或受支持的解决方案。幸好这一切刚刚改变。

 

IoT为嵌入式市场带来了革命性变化。为了帮助这些公司开发可驱动IoT的产品和服务,瑞萨电子开发了Renesas Synergy™ Platform,一个完整构建并认证合格的嵌入式平台,旨在加速开发,激励创新,实现变革。

 

若能通过API完整访问RTOS、中间件、通信栈、用户界面和详细的MCU功能会如何?

 

这些是开发人员在连接的嵌入式系统平台中通常需要的主要组件。

 

该平台可使开发人员:

  • 立即开始API级别的最终产品应用代码开发
  • 省去API以下的软件和MCU运行学习曲线
  • 将宝贵资源集中用于市场中的创新和差异化

 

Renesas Synergy™ 就是这种平台

Renesas Synergy™ Platform 包括5个关键元素:

  • 认证合格的商业级软件,及通用API
  • 可扩展且兼容的微控制器
  • 直观的专业开发工具和套件
  • 省时的端到端解决方案
  • 点击即可获得许可,以及专用的附加软件

 

Renesas Synergy™ 可以为您做什么?

The Renesas Synergy™ Platform 可帮助公司和嵌入式系统开发人员克服最终产品与服务在整个生命周期(研究、开发、生产、部署和后续项目)中遇到的障碍。

缩短开发和认证时间

加快开发
  • 更快开发出App
  • 提高工作效率
  • 一站式完成业务

了解更多 ≫

降低总体拥有成本

降低总开发成本
  • 聪明的节约成本
  • 最大限度降低风险
  • 保持领先优势

了解更多 ≫

降低壁垒

降低准入门槛
  • 开发无需前期成本
  • 激发创新
  • 简化开发

了解更多 ≫

缩短开发和认证时间

  • 简化开发可以加快推向市场的时间。
  • 开发人员知道,推向市场的时间是公司取得成功的关键因素。延误时间就会丢掉机会,而机会一旦丢失就无法弥补。Renesas Synergy™可使开发人员节省宝贵的设计时间,并将产品更快地推向市场。
  • 加快开发

 

 

降低拥有成本

  • 加快开发
  • 找到纯益——并非总是关于数字。
  • 为IoT设计选择平台会产生很多成本,有些成本会超过微控制器的成本或软件的许可费。培训、优化、升级、技术支持、现场更新;这些都会影响纯益。如果不将其考虑在内,这些成本可能会对产品的盈利性产生重大影响。

 

 

降低壁垒

  • 开始开发是一项棘手的任务
  • 阻碍开始嵌入式系统设计的因素有很多,但它们都会妨碍进程。从前期投资现金到购买软件和工具的许可证,同时还要指导法务部门和采购部门,并组建一个熟练掌握IoT设备的连接、安全性工程技术的团队。Renesas Synergy™ Platform可以帮您避开进入市场时存在的这些障碍,使您立即开发最终产品。
  • 加快开发
Contact