1. Home
    2. 瑞萨电子的中国大学计划
    3. 瑞萨杯-全国大学生电子设计竞赛
    4. 2017年

瑞萨开发板免费申请活动

此活动已经结束,感谢您的参与,更多精彩活动敬请期待!

 

助力瑞萨杯2017全国大学生电子设计竞赛,瑞萨开发板免费申请活动

 

为支持广大参赛的同学尽早备战瑞萨杯2017全国大学生电子设计竞赛,瑞萨电子特提前为参赛同学开放免费开发板申请活动,活动详情如下:

 

凡参加瑞萨杯2017全国大学生电子设计竞赛的同学,均可进行申请,审核通过后,将获得一套由瑞萨电子免费提供的MCU学习套件,仅需承担邮费

 

活动截止日期为2017年2月5日,因套件数量有限,每人限申领一套,先到先得,发完为止。开发套件将在申请结束后快递到付寄出。

 

注:为确保收到套件,请在注册时填写真实信息,并请尽量使用私人邮箱注册申请。

 

套件具体信息:

MCU 型号: R5F523T5ADFM(RX23T系列)
MCU 参考资料:

点击查看

学习板基本配置: 32位MCU,主频40MHz, 128K Flash ROM, 12K RAM, 64pin, 12bit ADC, 比较器,16位/8位定时器,CSI/UART/IIC,浮点运算单元, 工作电压2.7V~5.5V

学习板基本功能:

仿真板+MCU最小系统板+仿真电缆
光盘: 开发环境软件,快速上手手册,芯片手册

 

 

套件照片

套件照片

 

更多精彩活动,敬请关注我们官网/官方微信,有任何问题请随时联系我们:

E-mail:university_china@lm.renesas.com

官方微信:瑞萨电子 或 renesas_china

Contact