1. Home
    2. 瑞萨电子的中国大学计划
    3. 瑞萨杯-全国大学生电子设计竞赛
    4. 2015年

MCU板申请活动 (第一次)

<此活动已经结束>

 

为支持广大参赛的同学尽早开始备战2015全国大学生电子设计竞赛,瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称“瑞萨电子”)提前开始为参赛同学提供免费开发板申请,详情如下:

 

凡参加2015全国大学生电子设计竞赛的中国国内大学本科/专科学生,均可通过下方链接进行申请,经审核后,将获得一套由瑞萨电子免费提供的MCU学习套件。同时,我们得到了大学生电子设计联盟的鼎立支持,有关本套件的技术问题,请登录论坛进行咨询 :http://www.nuedc.net.cn/forum.php

 

套件数量有限,每人限申领一套,先到先得,建议尽早申请。本次开发板发放原则上统一邮寄到学校地址,请写明学校地址及联系方式,感谢您的理解与配合。

 

申请期限: 即日起至2014年12月25日

 

申请步骤:

 

套件具体信息:

 

MCU 型号: R5F100LE (RL78/G13系列)
MCU 参考资料: http://www.renesas.com/zh-cn/products/microcontrollers-microprocessors/rl78/rl78g1x/rl78g13.html
学习板基本配置: 16位MCU, 64pin, 64KB flash ROM, 5.5KB RAM, 最小指令周期0.03125us,8ch 16位timer, CSI/UART/IIC, 12ch 10位ADC, 工作电压1.6~5.5V
学习板基本功能: LCD/LED显示,蜂鸣器,可调电位器,红外发送接收,温度检测,EEPROM,DAC,4*4键盘,流水LED,USB供电接口
光盘: 软件编译/仿真安装程序、芯片手册、相关例子程序等

 

本活动最终解释权归瑞萨电子。

 

更多精彩活动,敬请关注我们官网/官方微博,有任何问题请随时联系我们:
技术支持:http://www.nuedc.net.cn/forum.php
E-mail:university_china@lm.renesas.com
官方微博:renesaspr@sina.com

 

Contact