1. Home
    2. 瑞萨电子的中国大学计划
    3. 瑞萨杯-全国大学生电子设计竞赛
    4. 2015年

MCU板申请活动 (第二次)

因我们为本次活动准备的所有开发套件全部申请完毕,现提前关闭申请链接,未申领到的同学请期待下次精彩活动,感谢您的参与!

还有40天瑞萨杯2015全国大学生电子设计竞赛就要开赛了,参赛同学们一定都在全力以赴准备中,为支持更多的参赛同学,瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称“瑞萨电子”)决定再次为参赛同学开放免费开发板申请,详情如下:

 

凡参加2015全国大学生电子设计竞赛的中国国内大学本科/专科学生,均可通过下方链接进行申请,经审核后,将获得一套由瑞萨电子免费提供的MCU学习套件。同时,我们继续得到了大学生电子设计联盟的大力支持,有关本套件的技术问题,请登录论坛进行咨询 :http://www.nuedc.net.cn/forum.php

 

套件数量有限,发完为止,每人限申领一套,先到先得,建议尽早申请。本次开发板发放除特殊情况外仍然会统一邮寄到学校地址,请写明学校地址及联系方式,感谢您的理解与配合。

 

申请期限: 即日起至2015年7月20日

 

 

由于开发板数量有限,申请人较多,每个学校限申请40套,敬请谅解,谢谢。

申请步骤:

 

套件具体信息:

MCU 型号: R5F100LEA (RL78/G13系列)
MCU 参考资料: http://cn.renesas.com/products/mpumcu/rl78/rl78g1x/rl78g13/index.jsp
学习板基本配置: 16位MCU, 64pin, 64KB flash ROM, 4KB RAM, 最小指令周期0.03125us,8ch 16位timer, CSI/UART/IIC, 12ch 10位ADC, 工作电压1.6~5.5V
光盘: 软件编译/仿真安装程序、芯片手册、相关例子程序等

 

本活动最终解释权归瑞萨电子。

更多精彩活动,敬请关注我们官网/官方微博,有任何问题请随时联系我们:
技术支持:http://www.nuedc.net.cn/forum.php
E-mail:university_china@lm.renesas.com 
官方微博:renesaspr@sina.com

 

 

Contact