网络研讨会

在物联网时代,有需要感知各种事物并将安全信息发送到云。IoT Edge设备需要在降低功耗的同时提供更高的性能。确保IoT Edge设备的安全性以防止信息被黑客入侵或窃取也很重要。除了这些功能,最终产品还很注重小尺寸。RL78/G23产品群是最适合此类市场趋势的微控制器。RL78/G23产品群配备了SNOOZE Mode Sequencer (SMS),以减少间歇操作时的电流消耗,并具有安全防欺骗功能。RL78/G23内置于电容式触摸感应单元和遥控接收电路中,可实现更紧凑的PCB设计。

网络研讨会的参加者将学习如何:

  • 通过实施外围功能和安全性来提高IoT Edge性能
  • 使用RL78/G23保持低功耗
  • 使用增强的外设功能轻松地从现有的MCU迁移
  • 通过易于使用的开发环境(智能配置器)加快开发进度

演讲人:

畑木 尚
主任工程师
瑞萨电子

畑木 尚负责瑞萨物联网和基础设施业务部门内的RL78系列RL78/G23组MCU的产品营销。他在微控制器技术营销领域拥有3年以上的经验,自2018年以来一直负责瑞萨RL78系列RL78/G23组MCU的产品定义和全球销售策略。

立即注册观看

这不是我