概览

描述

Renesas Electronics Corporation

类别: Safety

电子家用电器需要特定的测试来确保安全性和可靠性。B类标准是防止不安全操作的控制功能。

为了方便Synergy S7G2 MCU进行自我测试,软件例程可以在任何系统中实现。这些例程只能在复位之后和程序执行过程中使用,但可以根据需要, 集成到整个系统设计中。

特性

诊断软件库包含众多软件测试:

  • 其中包括CPU
  • 易失性存储器(用户RAM)
  • 非易失性存储器(用于代码和数据存储的Flash ROM)
  • 时钟频率精度测量电路(CAC)
  • 独立看门狗(IWDT)
  • 低电压检测(LVD)模块
  • 2位A / D转换器(ADC12)
  • 温度传感器(TSN)
  • 和GPT (POEG)模块的端口输出启用。

 

Synergy Download

S7G2 IEC60730 Self-test Library

1.2.0

Current Public Release

Release Date:2016-11-29

MCUs Supported:

MD5: 1fe86f50d0bd28cffcb052a208219940