加速开发

因为您的MCU软件开发可以立即在API级别开始,您不必花费宝贵的时间在较低级别进行重复性的无差别工作,而是专注于创新和使您的最终产品脱颖于API级别之上。所有的支持来自唯一供应商——瑞萨电子。没有相互指责,无需浪费时间。

Reduce Time

降低成本

在整个产品生命周期中,在较低层次上创建和维护专业级微控制软件十分昂贵,特别是需要RTOS、 网络通信、图形或专用功能时。而Synergy平台具备上述全部功能,并将按照您的需求继续扩展新功能——全由瑞萨电子认证并维护。

Lower Cost

消除壁垒

令您无可阻挡、才思敏捷。测试新的市场机遇。几乎无需任何前期成本便可充分利用Synergy软件或Synergy工具——这包含在任何Synergy微控制器价格中,无需收费,不含版税。一键式许可让您几分钟内便可完成下载。

Lower Barriers