类别: Cloud Connection
云代理对物联网应用程序至关重要,它提供的应用程序接口可实现与云的TLS通信的双向MQTT,使用TLS协议进行用户身份验证的嵌入式功能以及MQTT发布和订阅。物联网云平台包括连接的工厂MCU信息(FMI)云诊断 使用Synergy S3A7 物联网快速原型套件或基于Synergy SK-S7G2入门套件的Connected Weather Demo,体验Smart Chef 物联网演示的云代理功能。