瑞萨电子 RZ 系列基于 32 位和 64 位Arm®的高端微处理器 (MPU) 为未来的智能社会提供了所需的解决方案。通过各种基于 Arm Cortex®-A7、A9、A15、A53、A57 及 R4的设备,工程师可以轻松实现高分辨率人机界面 (HMI)、嵌入式视觉、嵌入式人工智能(e-AI) 和实时控制,以及工业以太网连接

每个 RZ 系列的特点

适用于人工智能的 RZ MPU

RZ/V 系列

  • DRP-AI 实现高速边缘 AI 推理和低功耗
  • 利用摄像头 ISP 为 AI 降低环境影响
  • 能力水平与 RZ/G 相当
 

用于人机界面的 RZ MPU

RZ/A 系列

RZ/A MPU 是基于32 位 Arm® Cortex® A9 处理器,具有高达 10 MB 片上 SRAM,可以执行代码从QSPI 闪存,大幅简化了电路板的设计并降低系统成本

RZ/G 系列

RZ/G 系列 MPU 扩展了 RZ/A MPU 的功能,可为图形、多流视频和嵌入式视觉提供高端性能。

用于工业网络及实时控制的 RZ MPU

RZ/T 系列

  • 高性能的高速实时控制
  • 工业以太网通信加速器
  • 集成式外设功能

RZ/N 系列

  • 针对各种工业网络应用而优化的 MCU
  • R-IN 引擎可实现主要工业以太网协议(从协议)
  • 冗余网络配置可将网络停机时间减少到零

文档

文档标题 类型 日期
PDF7.09 MB日本語
手册
 

视频和培训

新闻和博客

瑞萨电子推出全新通用64位MPU RZ/G2L产品群, 采用最新Arm Cortex-A55内核,有助提升AI处理能力 新闻
RZ/G2x HMI Partner Solution with TQ-Systems Blog RZ/G2x Microprocessors and Partner Solutions Make Your HMI Development Simpler, Faster and Smaller 博客 2021年5月15日
RZ/G2E-Based SoM Solution for HMI Advancement Blog RZ-G2E-Based SoM Solution for HMI Advancement 博客 2021年5月18日
瑞萨电子推出入门级MPU RZ/V2L,具备出色电源效率和高精度AI加速器 新闻
RZ/A2M DRP realizes efficient mask face detection RZ/A2M DRP实现高效的口罩人脸检测 博客 2021年7月1日
瑞萨电子推出用于RZ/G2L、RZ/V2L的完整电源解决方案,可显著缩短系统设计时间 新闻
blog image RZ/G2 VLP Merits of Using the Verified Linux Package in the RZ/G Board Support Package 博客 2021年8月31日
Embedded Artificial Intelligence Inference with Renesas RZ/G2 Embedded Artificial Intelligence Inference with Renesas RZ/G2 博客 2021年9月28日
Faster Evaluation Process with Unified and Scalable SMARC EVK Platform (Evaluation Board Kit Platform) Faster Evaluation Process with Unified and Scalable SMARC EVK Platform (Evaluation Board Kit Platform) 博客 2021年10月20日
Farewell, heat countermeasure: RZ/V2M brings the innovation for AI products. 博客 2021年11月15日
Blog image Vision AI Campaign Start Your First Step on Vision AI Development Using RZ/V Microprocessor (MPU) 博客 2022年2月15日
瑞萨电子推出64位RISC-V CPU内核RZ/Five通用MPU,开创RISC-V技术先河 新闻
RZ/V2M blog image 为什么不在RZ/V2M上使用 "调谐ISP "来告别手动调谐ISP? 博客 2022年5月12日
瑞萨电子发布RZ/T2M电机控制MPU,实现对伺服电机快速、高精度控制 新闻
How about using RZ/T2M to develop high-performance and multi-functional servo motors? 您希望使用RZ/T2M,在不增加部件数量的情况下开发高性能、多功能的伺服电机吗? 博客 2022年6月7日
The development environment of RZ/V2M supports your development easily and immediately! The development environment of RZ/V2M supports your development easily and immediately! 博客 2022年6月20日