Clarinox BT/BLE/Wi-Fi 协议栈

RA 合作伙伴生态系统解决方案

描述

Clarinox 无线协议栈、调试器和参考应用程序简化了连接设备的开发。蓝牙、蓝牙低功耗和 Wi-Fi 软件适用于瑞萨电子RA MCU。Clarinox 软件已移植到所有主要的 RTOS/OS 和各种无线芯片组,从而为开发人员提供了灵活性,让他们能够在选择目标 RTOS 和无线硬件时获得开箱即用的体验。该解决方案适用于在各种应用中对连接性要求更高的产品。

主要特性

  • 市场优势
    • 支持最新的 BT/BLE/Wi-Fi 技术参数
    • 强大的 ClariFi 调试器
    • 灵活且便携——操作系统无关
    • 处理复杂的用例
    • 较小的应用程序代码
    • 全部配置文件/角色可用
    • 参考应用程序适用于所有用例
    • 同时配置文件/角色
    • 更轻松、更快速地开发
  • 技术特点
    • 基于瑞萨电子的 RA6 微控制器系列,使用瑞萨电子的 e2studio 和 FreeRTOS
    • 支持其他工具链和其他 RTOS
    • ClariFi 提供内存泄漏检测、Wi-Fi、蓝牙协议分析
    • ClariFi 自动测试工具允许进行交互式测试,而无需重新编译目标固件
    • 阻塞和非阻塞 API 都需要单线程或多线程应用程序
    • 远程程序模式将应用程序分离并堆栈到两个 CPU 中
    • 单模或双模蓝牙经典/低功耗堆栈
    • 支持所有蓝牙用例,包括 HFP/A2DP 音频、BLE AOA/AOD、BLE 实时音频
    • 支持具有朋友关系、低功率、中继和代理角色和模型的 BLE Mesh Provisioner/网络节点
    • Wi-Fi 同时支持 2.4/5GHz 的 AP、STA 和 P2P 角色,并具有个人和企业安全性

系统框图

Clarinox 无线协议栈图

目标市场和应用

  • 工业
  • 物联网
  • 智能建筑
  • 装置(家庭/办公室)
  • 可穿戴设备
  • 保健
  • 运输
  • 计量

Clarinox 标志

 

RA Ready 标记

 

In this demonstration, ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi wireless protocol stacks are deployed on the Renesas RA6 evaluation kit to create an IoT Gateway device.
In this demonstration, ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi wireless protocol stacks are deployed on the Renesas RA6 evaluation kit to create an IoT Gateway device.
In this demonstration, ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi wireless protocol stacks are deployed on the Renesas RA6 evaluation kit to create an IoT Gateway device.

Title类型最后更新日期文档大小
Clarinox BT/BLE/Wi-Fi Protocol Stacks
Clarinox BT/BLE/Wi-Fi Protocol Stacks for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2020年7月16日 830 KB
Quick Start Guide: Clarinox Technologies MQTT Application for Renesas RA PDF 2020年8月11日 1.9 MB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.