已发布: 2022年1月20日
智能电表和HVAC控制器等连接到网络的设备不仅需要具备实时性能,以同时实现复杂的系统执行和网络通信。还需要定期更新固件(FW),以确保持续稳定的应用。
也就是说,负责设备主控的单片机也需要上述性能和功能。那么您是否希望拥有一款在单个芯片中实现这些特性的单片机,以及一款能够对其进行轻松评测的套件呢?
今天,我为大家介绍的就是能够满足上述要求的32位单片机RX66N,以及能够轻松快速地进行评测和PoC试制的评测套件Target board for RX66N。
RX66N卓越的实时性能完全得益于它搭载的CPU和闪存。由RX系列独有RXv3内核组成的CPU在120MHz的主频下可提供707CoreMark的卓越性能,而4MB闪存能够确保CPU以零等待周期运行,因此即使运行的是闪存中存储的代码,也能够保持较高的处理速度。
图像
另外,4MB闪存可以实现方便固件更新的双存储区配置,再配合后台操作功能,在系统运行过程中也可以将更新固件下载到闪存中。
图像
此外,RX66N还配备有Target board for RX66N套件,可对上述特性进行轻松评测。该套件搭载有仿真电路,只需使用USB线与PC连接即可轻松评测RX66N卓越的实时性能。并且该套件通过将Wi-Fi模块连接到板载Pmod连接器,可以实现基于实际场景中RTOS操作的云连接,以及构建基于网络的固件更新系统。
图像
利用针对RX系列的云解决方案以及固件更新用中间件和样例程序,还可简单快捷地进行评测和PoC试制。
如果您对RX66N Target Board感兴趣,并希望体验卓越的实时性能以及可轻松实现固件更新的闪存,那么RX66N绝对是您的不二选择。在下次的博客中,我将实际使用RX66N Target Board来为大家展示它的固件更新功能。敬请期待!