图像
Tatsutoshi Shinjo
IoT Product Marketing

随着物联网市场的扩展,在嵌入式设备中防止信息劫持和泄漏的安全性需求日益增加。另一方面,对于客户而言,挑战不仅在于如何确保产品的稳健安全性,还在于如何确保从开发到制造的安全过程,以及如何有效开发以将产品推向市场的挑战。及时。
这次,我们将介绍瑞萨电子的配备有TSIP的RX微型计算机以及合作伙伴IAR Systems / Secure Thingz提供的全面的安全供应链解决方案,以解决该问题。
配备TSIP的RX微型计算机有助于增强设备的安全功能。此外,IAR Systems / Secure Thingz解决方案可确保从软件开发到生产制造的安全性,并使开发变得更加轻松,快捷。

图像
secure-supply-chain-solution

IAR Systems / Secure Thingz解决方案提供了安全开发工具Embedded Trust和C-Trust,它们与C / C ++编译器和调试器工具链IAR Embedded Workbench集成在一起。此外,该解决方案还提供了用于安全 原型制作的Secure Desktop Provisioner平台。
安全开发工作流程的关键是创建和合并安全启动管理器(SBM)的一部分。SBM是强大的信任根的一部分。由SBM管理的信息在预配期间进行加密,并通过TSIP安全地存储在RX MCU上。
此过程可防止由于访问应用程序代码或恶意软件而造成的篡改和破坏。另外,还可以通过在制造期间窃取设备的内容物来防止克隆或伪造。这些复杂的过程可以通过将Embedded Trust,C-Trust和 Secure Desktop Provisioner结合使用来实现。
此外,需要的安全内容,SBM设置和安全性信息可以通过GUI复选框轻松设置,并且可以涵盖
从小规模的试生产到批量生产。

图像
prototyping-production

使用IAR Systems / Secure Thingz解决方案从开发到制造

通过将拥有TSIP的RX MCU和IAR Systems / Secure Thingz解决方案配合使用,可以在满足必要要求的
同时,有效地构建从开发到制造安全IoT设备的方案。请尝试一下!

从此处可立即查找有关RX MCU和IAR Systems / Secure Thingz解决方案的详细信息。
IAR Systems和 Secure Thingz安全供应链解决方案

 

分享此文章

登录注册以发表评论

分享此文章