图像
Bhushan Patel
Bhushan Patel
Sr Staff Product Marketing Specialist
已发布: 2022年6月7日

随着新冠肺炎疫情的流行,对消费电子产品和用品的需求不断增加。这对制造业满足效率和可靠性提出了更高的需求。为了在面临劳动力短缺的同时高效利用工厂资源,制造商正在引入智能工厂实践,从而产生了对设备监控和多用途设备的需求。我认为,与高效利用工厂资源相关的技术创新将助推下一波工厂自动化浪潮。暂时的劳动力短缺增加了对商品的需求。

我们为迫切需要提高工厂效率的客户提供低成本的集成选择。 我们提供支持 EtherCAT 从站的微控制器,以在工厂内执行机器人、AC 伺服和 AD 驱动应用中的监控任务,并实现自主化、高效化的制造过程。

图像
图像
  1. 带与电机 RSSK 兼容的RDC-IC 的 RX72M CPU 板
    • 适用于 BLDC 电机的评估系统
    • 带解析器的步进电机评估系统
  2. 符合 CiA402 协议规范的示例代码(基于 RX72M)
  3. 应用笔记和用户手册

结合使用 EtherCAT 的电机控制时,这套解决方案极为高效。 有关更多信息,请访问 Renesas 网站,另外敬请期待六月份发布的下一篇博客。