已发布: 2022年11月15日
近年来,环保型产品和搭载有电池的产品不断增加,随之对电容式触控传感器等应用的HMI(Human Machine Interface)技术的低功耗化需求也越来越高。
为了应对这样的要求,瑞萨推出了采用最新单片机RX140的SNOOZE模式和CTSU2SL(电容式触摸传感器单元)的新功能、可大幅降低产品待机功率的智能唤醒解决方案。
该解决方案采用RX140搭载电容触控评测系统和非接触式按钮演示,并在发布了应用指南。
示例软件中使用了CTSU2SL的新功能MEC(Multiple Electrode Connection)功能和自动判定功能,在SNOOZE模式下触摸任意触控按钮即可检测到触摸并恢复正常工作模式。MEC功能可将多个触控按钮作为一个触控按钮进行计测,无需多次计测,可在短时间内检测到触摸动作。计测所用的时间少了,耗电量也就少了。此外自动判定功能还消除了CPU的触控判定操作。如果在SNOOZE模式下检测到触摸,则切换到正常工作模式,如果没有检测到触摸,则切换回软件待机模式,以保持低功耗状态。
图像
此外,MEC功能还有另一个优点,它可以将非接触式按钮的探测距离从原来的15mm扩展至最大约60mm。 由于手指与电极距离越短、接触面积越大,电容变化量越大,MEC功能将多个触摸按钮当作一个大按钮来处理,使手掌靠近演示机进行覆盖时,最大检测距离可达约60mm。
图像
智能唤醒解决方案可实现低功耗的电容式触摸传感。 电容式触摸传感器更容易部署到其他功耗要求苛刻的应用中,例如电子钥匙和小家电等搭载有电池的产品,因此向大家强烈推荐RX140。
注:CTSU2SL搭载于闪存128KB以上的产品中。闪存64KB的产品所搭载的CTSU2L不支持自动判定功能和MEC功能。